This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

QFN封装和VQFN封装有什么区别

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP430F2272

MSP430F4152的datasheet上前面介绍它的封装是48-pin的QFN package;

后面的package informatioon又说它的package type是VQFN,它们的区别是什么?

谢谢

  • QNF: Quad Flat No-lead Package, 方形扁平无引脚封装,表面贴装型封装

    VQNF:Very Thin Quad Flat Non-Leaded Package

  • 两个封装的PIN脚是一样的,PCB Package也一样,

    只是一个厚度大,一个厚度小一些。

    没有特殊应用的话,不用考虑这个,呵呵。

  • 你好,请教VQFN的MSP430F2272芯片,在工厂焊接工艺后导致功耗的非设计要求的标准,这个是什么原因引起的?

    对芯片四周吸锡带处理后电流正常,一段时间后,温度降低,电流又回到非设计要求的标准值,这个情况是由什么引起的?

    由于工厂生产量大,恳请解答。