This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近燒錄MSP430FR2355時,時常出現如下錯誤
MSP430: File Loader: Verification failed: Values at address 0x08000 do not match Please verify target memory and memory map.
MSP430: GEL: File: C:\Users\user-3421\workspace_v8\123456\Debug\123456.out: a data verification error occurred, file load failed.
很令人不解的問題有以下幾點
1. 並不是完全沒辦法燒錄,而是在某次燒錄過後就好像被鎖定一樣,之後更改任何的程式碼都會出現這種錯誤,但以成功燒錄時的程式反覆燒錄就沒問題。
2. 成功燒錄的程式,完全複製並開新的專案,就出現如上錯誤沒辦法燒了
3. 出現此錯誤的情況下,都是在系統頻率設定比較高的時候才有,用較低頻時怎麼改怎麼燒都沒問題
建议您试一下下面的设置
Debug->MSP Properties->Erase Options
另外关于data verification error的错误,我们有一个专门的页面,您也可以参考一下。
是自製的板子,不過燒錄時是透過官方的launchpad前端的USB模組,透過SBW跳線進行燒錄,
電源端應該是沒什麼問題,先前燒錄也都正常,而是在某一次燒錄後就像被鎖定了,
程式一經任何變更(即便只是一個字元)即出現此錯誤,但是沒有任何變動的話則可以反覆燒錄
问题总算解决了!在下载程序前先将复位按下,待CCS向目标板MSP430FR2355烧录时,板载仿真器红灯亮时,立即松开按键,后面就能回复正常!
FRCTL0 = (FRCTLPW | NWAITS_2); 没有这行代码很容易出现这种问题。