This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

正弦信号有效值计算波动较大

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

芯片:MSP430FR6972

问题描述:

通过运放电路处理罗氏线圈出来的正弦信号,然后通过单片机自带的ADC采集出来,然后将采集到的信号先计算平均值(为了计算参考电压分量),然后采样值减参考分量后计算均方根值。

计算时发现计算的均方根值总是出现波动,导致精度一直难以满足。因此想请教一下,问题出在哪部分?

看波形挺好的呀!是不是参考不准导致的呀,因为测量发现1.25V参考(芯片REF3312),有时是1.24,1.26,1.25。

相关程序;

void Sample_Calculate(void)
{
 uint8_t i = 0;
 int16_t actual_val = 0;  //实际采样电压编码值(有符号)
 uint32_t result_temp = 0; //缓存乘法器计算值 
 uint16_t current_avg = 0; //电流平均值
 uint32_t current_sum = 0; //存放电流和
 
 uint16_t c_act_rms;   //电流裸数值
 
 /* 求平均 */
 for(i=0; i<20; i++)
 {
  current_sum += Indicator_Status.Sample_Current[Indicator_Status.Calculate_Node][i];
 }
 current_avg = current_sum / 20;
 current_sum=0;
 /* 开方 */
 for(i=0; i<20; i++)
 {
  actual_val = Indicator_Status.Sample_Current[Indicator_Status.Calculate_Node][i] - current_avg;
  MPYS = actual_val;
  OP2  = actual_val;
  //_NOP();_NOP();_NOP();
  result_temp = RESHI;
  result_temp <<= 16;
  result_temp |= RESLO;
  current_sum += result_temp;
 }
 
 c_act_rms = sqrt2(current_sum); //未校正电流裸数值
 Indicator_Status.Current_RMS=RMS_Correction(c_act_rms);     //电流校正
}

相关电路图:

相关波形: