Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F5418A, MSP430F5438A
之前一直用的MSP430F149,但是由于代码空间不够,就换成了MSP430F5418A,
但是现在遇到一个问题,5418A的上电瞬间,电流会飙升很大,然后掉下来恢复正常。
之前怀疑是我电路问题,于是我用最小系统测试了下,所有IO口都悬空,
只有5418A和ldo(可以排除ldo问题,同样的电路用在msp430f149上没有这问题),
上电的那一瞬间,电流会飙升到4mA以上然后恢复正常。
我擦除了片内程序还是一样,上电瞬间电流飙升,然后回落。回落后一切都正常。
但是我的应用上,上电瞬间的功耗剧增会让我的应用启动不了,
因为剧增的功耗已经远远超过我电源能提供的功耗了。
这个方案之前用F149已经用了十年,一直都很稳定,
最近迫于代码空间不够,换了5418A,结果遇到这么个奇葩问题。。
各位朋友帮我分析下这是什么原因导致?是不是5418A这片子自身的原因?如何能解决这个问题?谢谢。
注:除了5418A,5438A也有同样的问题。