Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
如题 不知道MSP430F149硬件SPI能不能够驱动nrf24l01+ 搜索到的大多数例程都是GPIO模拟spi驱动
如果能的话 有没有例程 如果不能的话 模拟spi如何提高其传输速度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
如题 不知道MSP430F149硬件SPI能不能够驱动nrf24l01+ 搜索到的大多数例程都是GPIO模拟spi驱动
如果能的话 有没有例程 如果不能的话 模拟spi如何提高其传输速度
我下载了您的程序 但是里面关于spi模式的启动与ti给的里程不一样啊
函数名称:Init_Usart
功 能:串口初始化
参 数:无
返回值 :无
*******************************************************/
void Init_Usart(void)
{
P3SEL |= 0x30; // 选择P3.4和P3.5做UART通信端口
ME1 |= UTXE0 + URXE0; // 使能USART0的发送和接受 这里面模式选择是uart并不是spi啊
UCTL0 |= CHAR; // 选择8位字符
UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
UBR00 = 0x03; // 波特率9600
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x4A; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // 初始化UART状态机
IE1 |= URXIE0; // 使能USART0的接收中断
_EINT(); //打开全局中断
}
帮我解答一下 谢谢 我之前也用的是这类似的程序 但是速度比较慢 想实现80kbsps也就是 一秒传输10000字节的数据 并且将其写入flash中 现在只能达到一秒写入400个字节