This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【6.11 TI 在线直播】工程更智能、工业设计更强大 - 现场变送器与智能电表设计方案



错过研讨会的朋友们可以通过以下链接查看直播回放,下载讲义。

视频回看: http://online.21dianyuan.com/index/playback/tid/115#video

讲义下载: www.ti.com/cn/lit/pdf/SSZP314

TEXAS INSTRUMENTS

日期: 2019 年 6 月 11 日
时间: 上午 10:00 - 12:00
讲师介绍:
Luke Lu 卢珂
TI 现场应用工程师,具有丰富的模拟电路调试经验,负责华北区工厂自动化类型客户支持。
Paul Ren 任成
TI 现场应用工程师,负责华北区电力基础设施的应用技术支持。
 
立即报名

借助 TI 的创新技术、系统专业知识和广泛的参考设计,设计人员可为任何工业市场设计出更智能、更强大的工业系统,从而创建更安全高效的环境。在本次直播中,您将了解到TI在现场变送器、智能水表和智能燃气表应用中的最新产品和设计方案。相关内容如下:
直播主题:
TI 仪表放大器和数字隔离器在现场变送器中的应用
TI 在智能水表、气表中超声技术以及模拟产品的应用
 
相关参考设计
名称 说明 用户指南 原理图 BOM
TIDM-1002 采用 MSP430 的超声波燃气表前端参考设计
TIDM-02003 适用于气体流量测量的超声波传感子系统参考设计
TIDA-00788 通过 IEC61000-4 测试的工业电流输出压力传感器发送器参考设计
TIDM-01000 具有 MSP430 智能模拟组合并且由回路供电的 4mA 至 20mA RTD 温度变送器参考设计
TIDA-010019 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代