Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE251, MSP430AFE253
我使用的是MSP430AFE251中的SD_24A。
AD参考电压使用外部参考,暂定2.4V,VCC=3.3V。
AD差分输入端,正输入为一个直流偏置位VCC/2的模拟信号,负输入为VCC/2固定电位。
那么我的正输入信号的输入测量范围就是VCC/2-Vref/2到VCC/2+Vref/2吧。
AD结果 0xFFFFFFF对应VCC/2+Vref/2,
0x000000对应VCC/2,
0x800000对应VCC/2+Vref/2。
我是模拟新手,请指教。