Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP-EXP430FR6989, EVM430-FR6043
求助各位大神
一、产品描述:
我们产品主控用MSP430FR6972IPMR驱动段码液晶,产线批量生产时发现部分液晶数字显示比较暗,导致产品无法正常使用。经过我们一系列的排查,导致液晶不能正常显示的原因是:使用MSP430FR6972IPMR的internal Charge Pump时,我们产品设定的Internal VLCD 的电压为3V,而实际测量的有问题的芯片LCDCAP引脚的电压为2.02V,导致液晶数值显示特别暗。正常的芯片的LCDCAP引脚的实际电压3V,液晶显示正常;
我们通过阅读MSP430FR6972IPMR的数据手册、《MSP430FR58xx, MSP430FR59xx,MSP430FR68xx, and MSP430FR69xx Family User's Guide 》、《MSP430FR6972 Device Erratasheet 》、《Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs 》、《Driving Large LCDs With LCD Peripheral of the MSP430 》等相关的文档,均为找到解决的方法,特向TI原厂的线上技术人员求助。
二、问题总结:在MSP430FR6972IPMR的internal Charge Pump作为Internal VLCD,段码LCD选用的内部偏压的条件下,我们设定的Internal VLCD 的电压为3V,而实际测量的有问题的芯片的LCDCAP引脚的电压为2.02V的原因是什么?有什么好的解决方法?
三、我们目前做的排查工作如下:
1、产品属于批量1年多的产品,并非第一次批量生产,产品硬件原理图和软件配置未做过更改,原来的MSP430FR6972IPMR显示正常,只在最近2批生产中遇到几十片MSP430FR6972IPMR对应的产品的液晶显示有问题;----排除了首次应用问题。
2、我们将LCD显示正常的电路板上的MSP430FR6972与LCD显示有问题的电路板上的MSP430FR6972进行了调换,发现原来正常的电路板上的液晶显示异常,原来显示有问题的电路板,显示正常。经过我们多次调换发现液晶显示异常的这个问题是跟随着MCU。----排除了我们LCD以及电路板其他外围器件的问题,将问题定位到了MCU上。
3、我们批量的产品在MCU的VCC和AVCC的测量电压均为3.3V的情况下,VLCD通过软件配置成3V;选用用万用表测量,LCD显示异常的MCU的LCDCAP引脚的电压实际为2.02V,LCD显示正常的MCU的LCDCAP引脚的电压为3V;----定位液晶显示不清晰的问题是由LCDCAP的电压比较低导致的
4、我们将驱动LCD显示异常的MSP43FR6972的芯片的VLCD来源选为AVCC(3.3V),LCDCAP引脚的电压测量为3.3V,LCD显示清晰,但是有鬼影出现(鬼影是因为电压过高导致的)。但是这种情况会增加产品的功耗,影响产品的使用寿命;----再次验证液晶显示不清晰的问题是由LCDCAP引脚的电压比较低导致的
5、我们产品采用一次性锂电池供电,LDO稳压输出3.3V给MCU供电,LCDCAP引脚通过一个4.7-µF 的钽电容接地,我们尝试将钽电容的值增加到10uF和47uF,LCD数值显示不清晰的问题没有得到改善;----通过实际验证的LCDCAP与地之间的电容值增大不能解决问题;
四、相关原理图与测试图片
1、我们的LCD部分的原理图如下
2、LCD显示截图
LCD数值显示正常
LCD数值显示异常
3、电压表实际测试LCDCAP引脚的电压截图如下:
LCD显示正常的板子
LCD显示异常的板子