This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI MCU 推新了!八月直播揭秘新特性
第二场:8月23日 深入挖掘集成主控制器功能的新一代CapTIvate™触控技术
直播Q&A
直播讲师:Zhu Ling
直播Q&A:
1、capTivate可以支持手势感应吗?感应距离是多少
A:支持的,感应距离要看感应焊盘的设计
2、这个可以感应多少个点或多少线?
A:64个点
3、微控制器功耗怎样
A:Active mode: 135 µA/MHz (Typical) – Standby: <5 µA wake-on-touch with four sensors – Shutdown (LPM4.5): 37 nA without SVS
4、新一代CapTIvate控制器有提供相关的开发工具吗?
A:有上位机开发软件CapTIvate Design Center GUI
5、触控技术是集成到MCU内部的吗?
A:是的
6、这个触控芯片能用在汽车吗? 以前用过一个方案不稳定,经常误触摸
A:目前没有汽车级芯片版本
7、你们容性触摸最多同时支持几个点?
A:64
8、CapTIvate技术有哪些优势,有没有防误触的考虑?
A:应用灵活可靠,设计易于上手。有防误触设计
9、TI MCUMSP430FR2676微控制器用到什么领域合适?有相应的案例和解决方案吗?
A:有按键的地方都可以尝试,有很多案例的可以到我们官网搜索
10、可以实现多远距离的检测
A:这个要看感应焊盘的设计
11、同时最大多少点
A:同一时间最多扫描4个点
12、从哪可以看到已经支持CapTIvate的器件列表?
A:software-dl.ti.com/.../ch_device.html
13、电容触摸只在FR系列中集成了吗
A:Captivate 技术只在FR中
14、完全开源么 相比其他触控按键有啥优势
A:灵敏度高,抗干扰强,方便设计
15、MSP430FR2676比2633增加了那些功能,电容触摸功能是一致的吗
A:功能类似,内存大了 64k
16、最大穿透距离有多大啊
A:要看穿透介质
17、有没有给出demo?方便上手
A:有很多的你可以在我们的上位机软件中找到
18、电容触摸最大的缺点是什么?目前市场上的触摸灯很好用,但是平板电脑的手写笔却很怕损坏,这些有什么联系吗?
A:应该是误触
19、智能水瓶需要触摸才显示温度,是为了省电?
A:是的
20、电容触摸主要瓶颈是什么
A:抗干扰
21、电容触摸技术与之前相比有哪些改善?
A:抗干扰能力有所提升
22、TI的这个芯片相比瑞萨、微芯有什么优势?
A:抗干扰性能好,设计方便
23、新一代CapTIvate 开发工具有那些了?
A:CapTIvate Design Center GUI
24、电容触摸有没有次数限制?
A:没有
25、现在的电容屏技术支持多点触控,触点算法的截取直接跟MCU的处理能力有关吧?
A:支持多点触摸
26、针对某个应用,MSP CapTIvate 设计中心 GUI从拿到板子到生成代码的过程教程 ,针对不同的问题,演示如何调整参数
A:中文视频:edu.21ic.com/search (包括了Captivate 技术简介/硬件设计/软件设计,观看可能需要注册21IC)
27、新一代CapTIvate 主要应用于那些领域了?
A:有按键的地方都可尝试
28、新一代CapTIvate 开发工具主要有哪些优势和缺陷?兼容性和使用范围怎样?
A:抗干扰能力更强
29、CapTIvate产品使用CapTIvateDesignCenter设计出来,默认参数就可以使用吗
A:需要根据硬件进行修改的
30、新一代的CapTIvate触控技术有什么突破?
A:抗干扰能力提高
31、请问下CapTIvate的抗干扰能力如何,有没有相应的测试报告?
A:– Reliability – Increased immunity to power line, RF, and other environmental noise – Built-in spread spectrum, automatic tuning, noise filtering, and debouncing algorithms – Enable reliable touch solutions with 10-V RMS common-mode noise, 4-kV electrical fast transients, and 15-kV electrostatic discharge, allowing for IEC‑61000-4-6, IEC61000-4-4, and IEC‑61000-4-2 compliance – Reduced RF emissions to simplify electrical designs – Support for metal touch and water rejection designs
32、触控的响应度如何的?
A:很快的
33、MSP430FR2676跟上一代的MSP430系列增加了那些功能了?
A:抗干扰能力和内存
34、相比较上一代最大的优点是什么
A:抗干扰
35、请问下CapTIvate能否做到手势的识别?
A:可以
36、触摸点击一定是碰到才算吗,会不会有隔空几毫米就能算碰到?
A:会
37、触摸容错机制如何考虑的
A:硬件和软件都有考虑设计
38、MSP430FR2676 内带几路电容触摸或功能了?
A:16
39、触摸检测电容变化,水等其他影响电容变化,是否会误触发
A:可能会
40、触摸导致的数字变化会不会因为触摸力度而变化,会不会因为其他环境变化而有误差?
A:不会因为力度而变化(金属感应除外)
41、自耦,互偶,怎么选择最适合的 应用场合
A:自电容一般是需要高灵敏度,而互电容是需要高密度
42、新一代CapTIvate的都带有电容触摸功能了?
A:不是
43、CapTIvate 能否做到接近感应,是否能够自动校正干扰,例如水滴
A:可以做接近感应,有抗干扰设计
44、互感按键的大小尺寸,有没有参考设计的 PCB
A:有,software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
45、是否提代DEMO板测试一下?
A:有DEMO板
46、自感按键,每个按键需要一个触摸接口,互感按键至少需要两个接口是吧?8个接口可以实现16个触摸按键对吗
A:是的
47、这个检测高度是多少?可以自行校正吗?
A:这个要看硬件设计
48、在设计电容触摸时要考虑那些部分了,怎么防止干扰误操作了?
A:硬件和软件都有考虑
49、有相关参考设计吗
A:software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
50、触摸按键与面板之间 需要什么样的连接介质?
A:一般是3m胶
51、新一代CapTIvate的触摸功能除了按健外还可以实现条形触摸控制么?
A:可以
52、抗干扰设计主要有哪些措施?
A:软件和硬件都有,可以参考software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
53、滑条和滚轮主要应用在安歇地方?
A:旋钮,和电位计
54、电容触摸需要PCB正反面都要做设计吗?
A:不需要
55、触控按键上面的玻璃盖板有6MM的厚度,是不是可以呢
A:要看按键大小,这个厚度还好
56、可以做金属触摸吗?
A:可以
57、滚轮是物理按钮吧?
A:电容触摸
58、开源嘛? 关键是例子,才好用
A:部分函数库不开源,大部分是开源的
59、湿手指可以操作,会不会误触摸?
A:可以操作
60、这种触摸按键灵敏度可以调整吗?
A:可调
61、电容式触控技术如何测量电容值?
A:software-dl.ti.com/.../ch_technology.html
62、挥手感应这种功能,如果人体其他部位或者动物经过,会不会误动作呢?
A:要看灵敏度
63、TI官方的上位机都支持新一代CapTIvate开发么?
A:支持
64、电容传感器的驱动电压有多少?
A:1.5V
65、滚轮触摸,灵敏度是不是很差?
A:不差
66、触摸面板,出来玻璃,亚克力板可以吗
A:都可以
67、TI 主控芯片都支持多点触控技术吗
A:支持
68、按键类型是否对电容触摸板设计有所不同?如:弹簧型、海绵型等等。
A:会
69、PCB和面板之间的双面胶会因为自身缺陷而导致问题吗?这里的双面胶一般是什么材质的?
A:3M
70、如果有有雨水的情况下CapTIvate还能正确过滤干扰么?
A:有相关设计
71、必须是平面触摸吗?曲面是不是也行?特殊的场合
A:曲面可以的
72、有力度的触摸,是说数值会变化?
A:这个是针对金属触摸的
73、CapTIvate技术是否可应用于工业环境应用?
A:可以
74、PCB的设计,TI提供方案吗?抗干扰的算法是由芯片硬件处理还是需要算法优化,如果使用算法优化,那TI提供算法吗?还是需要用户自行优化?
A:有参考设计software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
75、金属触摸跟普通的亚克力触摸有什么不同点了?
A:金属是检查金属形变,亚克力是直接测量手上的电容
76、像雨滴那样的小东西落在触控式面板阵列上会有哪些影响?
A:会有干扰
77、那金属触摸怎么能实现那么小的距离呢?
A:高灵敏度
78、温度对于识别有多大影响?
A:我们有自动校正的
79、MSP430FR25x2 Capacitive Touch Sensing系列 支持从电容触发,休眠唤醒吗
A:支持
80、带电容触摸功能产品PCB布线上有什么要注意的事项了?
A:中文视频:edu.21ic.com/search (包括了Captivate 技术简介/硬件设计/软件设计,观看可能需要注册21IC)
81、TI CapTIvate 触控技术是否支持金属触摸和拒水设计?
A:支持
82、CapTIvate Design Center GUI 这个有什么作用?怎么简化软件的开发?
A:支持代码生产
83、CapTIvate触控是采用电容模式还是电阻模式?
A:电容
84、电荷转移测量技术,用的电磁感应还是电荷的漂移?
A:电荷转移
85、CapTIvateDesignCenter对新的产品,是不是需要下载新的软件?
A:www.ti.com/.../MSPCAPTDSNCTR
86、带手套可以触摸按键吗?
A:可以
87、TI CapTIvate 触控技术是目前市场上最流行的技术吗?在设计中是否有什么缺点或者新的想法无法解决?超低功耗触摸检测是怎么设计的?
A:是主流趋势
88、capTivate是脱离mcu独立运行的?
A:是,但受CPU控制
89、4个Cap模块并行运行,这个速度比较快了,集成的mcu的主频是多少?
A:16MHz
90、2633也是4个CAP模块,2676也是只有4个吗?
A:是的
91、按键PCB的设计会不会比较不简单,比如背面是否需要留空或者接地网,按键周边需要留多大间距,按键的大小限制?
A:参考中文视频:edu.21ic.com/search (包括了Captivate 技术简介/硬件设计/软件设计,观看可能需要注册21IC)
92、为了增加什么功能,未来的设计会超过四个TI CapTIvate 触控模块?四个中同时的话,只是一个在工作么?
A:并行工作
93、电容触摸可以做到防水吗,原理是啥
A:有参考设计
94、对按键的设计有什么要求?普通的印制板可以吗?
A:可以
95、TI CapTIvate支持常见的一些按键操作吗?比如双击,三击,长按1S,长按5秒?
A:这个是软件设计问题,可以实现
96、4个captivate同时扫描和1个captivate的4个通道扫描灵敏度为什么会不一样
A:可以不一样,参数是独立的
97、PCB按键的面积大小、形状、板子厚度、覆铜的厚度等因素,对按键的功能有多大影响?程序需要针对性设计参数吗?谢谢
A:中文视频:edu.21ic.com/search (包括了Captivate 技术简介/硬件设计/软件设计,观看可能需要注册21IC)
98、按键和触摸能同时支持吗?是否需要不同的captivate来实现
A:同时的
99、MSP430有以太网接口吗
A:没有
100、MSP430内部有晶振吗
A:有
101、Fram还是可以自己分存储和ram的大小的吗?
A:可以
102、MSP430最高的频率是多少?
A:16M有其他的芯片可以25M
103、软件加密的还是开源的?
A:大部分开源
104、智能使用CCS吗
A:IAR也可以
105、自己做触摸面板有什么技术要求,有设计说明吗
A:中文视频:edu.21ic.com/search (包括了Captivate 技术简介/硬件设计/软件设计,观看可能需要注册21IC)
106、CapTIvate Design Center GUI 也是图形化的模块配置功能么?
A:是
107、CapTivate设计中心,比较强大,通讯接口是串口吗。
A:UART I2C
108、触摸的可视化调试主要指一个什么概念?
A:参数的实时图形化显示
109、触控面板做的愈大是不是精度就越差?
A:中文技术指南:www.ti.com/.../ZHCU200
110、相关PCB设计要求高吗?
A:software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
111、PCB电容的设计尺寸,注意事项有没有参考说明
A:中文视频:edu.21ic.com/search (包括了Captivate 技术简介/硬件设计/软件设计,观看可能需要注册21IC)
112、参考设计在官网都有下载吗
A:有
113、走线和PAD需要在同一层吗?
A:尽量
114、CapTIVate电容屏的抗静电可以到多少伏?
A:8000V
115、功耗大概多少?
A:– Active mode: 135 µA/MHz (Typical) – Standby: <5 µA wake-on-touch with four sensors – Shutdown (LPM4.5): 37 nA without SVS
116、TI CapTIvate 触控技术是否支持多点触控?
A:支持
117、从选型上看,2633和2675、2676对CAP是一样多的,只是RAM增加,除此之外还有什么提升吗。CAP性能上有优化吗
A:2676是第二代的触摸IP, EMC 性能有提升
118、430FR2676 如果触控点数超出64个,可以扩展接口吗?
A:可以用触摸板的形式来实现
119、温漂,零漂有什么好对策
A:芯片每一次启动都会校准
120、串行扫描如何避免一组失效的风险?
A:扫描频率可以调整,默认30Hz,只要在33ms没不丢键就行
121、我们正在做这方面的产品,请问如何能最大限度的消除水对于触摸的影响?
A:TIDM-1021
122、单个感应区域可以做很大么? 比如我需要A4纸那么大一块面积,这麽大的时候抗干扰性怎么样
A:可以,注意不要超过300pF。灵敏度越高,抗干扰越差
123、防水或者其他液体的干扰有什么好办法?
A:TIDM-1021
124、电容屏的触控板灵敏度的参数与哪些因素有关?
A:您是说灵敏度还是分辨率?
125、这个电容触摸,有啥新的特点
A:升级CAPTIVATE第二代IP,提升EMC性能
126、MSP430本身微功耗,新一代CapTIvate触控,功耗只会更优化
A:是的
127、电容触摸的灵敏度是用什么来衡量和设计的?
A:在CAPTIVATE中是用充放电的次数来衡量
128、CapTIvate 应该添加 段码LCD的驱动功能
A:多谢建议,下一代产品会加入
129、环境适应性如何?
A:自带环境适应算法
130、TI新一代CapTIvate 是基内M4的内核么?
A:有基于M4内核的,还没量产
131、新产品是不是价格高了很多?
A:都是相对的
132、感应区域是靠什么来判断的,这个区域是不是可以设计的很大?
A:感应区就是电极所在的区域。很大是多大?
133、pad最小能做到多少?
A:可以做很小,主要看是什么应用
134、Ti未来会不会开发基于RISC-V的低功耗MSP430系列的芯片?
A:有在讨论,还没确定
135、弧面的外壳有办法提高精度,减小干扰吗?
A:弧面和平面一样,不会有额外干扰
136、CapTIvate目前的新方案相对于以前的有什么变化升级吗?
A:主要是内部EMC性能的提升,用户接口不变
137、位置检测,没有接口 的地方是预测的吗
A:类似于软件插值
138、滑条和滚轮主要应用在哪些地方
A:电磁炉,触控灯和开关,MP3播放器
139、主要的应用场合?
A:PPT第二页
140、新一代CapTIvate低功耗时是可以做到多少NA了?
A:一个按键1uA
141、CapTIvate 能否做到接近感应,响应的大致距离范围是多少?
A:可以做接近感应,推荐距离10cm~15cm
142、如果用你们的芯片,电容触摸屏的分辨率最高可以做到多少?
A:取决于屏有多大,用几颗芯片
143、Captivite的优势有哪些啊?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
144、触摸容易受哪些因素干扰啊
A:EMC,环境温湿度变化
145、非接触监测的距离能有多大的距离
146、手势识别这块的灵敏度如何的?
A:可调
147、接近感应能做到多大距离?
148、接近感觉,我使用过FR2633,当多个电极在一起时,怎么减小误触发
A:每个按键都可以独立判断的
149、如何做到抗干扰的设计?
150、0-9按钮触摸,这个板经常的触摸导致损伤度是按多少年或者多少次数来设计的?
A:没有机械动作,没有损伤
151、PCB上面有空隙,然后又玻璃,在金属外壳中,要注意什么
A:做不了
152、CapTIvate技术能够探测下雨等天气变化吗?
A:不能
153、请问反应灵敏度,应该和哪些因素有关?
A:http://www.ti.com/tool/TIDM-1021
154、电极用铜箔怎样做防水设计?
A:一样的
155、PCB触摸区域之间的间隔会不会有因为其他因素连接到一起而导致问题?
A:有可能
156、新一代CapTIvate电容触摸能穿透多厚的陶瓷制品了?
A:几个厘米没问题
157、怎么样增强电容触摸的抗干扰能力了?
A:设计提供一个稳定可靠的环境,例如PCB的铺地,结构的屏蔽等
158、电容触摸如何校正学习初始的灵敏度值??
A:上电自校正
159、TI 支持悬浮触控技术方案吗
A:支持,接近感应
160、电容检测的灵敏度是否决定了触摸屏的灵敏度?
A:是的
161、按键改成触摸,成本增加的需要多少?大约.
A:应该是减少吧
162、金属触摸还是用压力薄膜好做吧
A:贵啊
163、触摸中,有些手套可以戴着触摸,很多手套却因为隔离作用而无法使得触摸起作用,这些是和触摸原理设计有关吗?
A:是的
164、TI新一代CapTIvate跟同行业 MCU比有什么优势了?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
165、高温和潮湿等环境是否对CapTIvate触控效果有很大影响?
A:有影响,不大
166、TI CapTIvate 触控技术有哪些优势?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
167、张弛振荡器采用的负反馈么?
A:是的
168、CTS_Layers.h 这个库有介绍资料吗?想要自行修改功能参数,但是对其中的库结构不熟悉
A:这个官方已经不支持了,请选用CapTIvate方案
169、有水、油的情况下会不会对触摸按键有影响?
A:当然会
170、键盘老化,或是键盘使用的介质老化后导至电容变化,CanpTivate有没有老化容差方案,毕竟很多使用亚克力在较为恶烈的环境中使用,如电容连续下降,到一定程度,如果没有修正会发生误触,CanpTivate 本身芯片设计上有没有进行修正?还是需要用户老化测定算法修正
A:
171、CapTivate 是集成在mcu里面的硬件,可以这么理解吧?集成后的mcp最低功耗是多少
A:理解正确,待机功耗4微安
172、该控制器有哪些功能
A:http://www.ti.com/product/MSP430FR2676
173、可靠性如何?
A:出厂的芯片都是经过严苛检测的
174、对于信号输入有什么设计要求么
A:详见PPT
175、并行扫描如何处理延迟时间问题?
A:独立的处理模块,延时没有影响
176、抗干扰能力怎么样?
A:很好
177、PAD和PAD之间的干扰如何优化?
A:自动优化
178、电极的电流与手指到四角的距离是不是成正比??
A:不是
179、Captivite商用应用场景在哪里
A:PPT第一页
180、低功耗触摸检测占用CPU多大的资源?
A:几乎不占
181、如何得出触摸点的位置信息?
A:软件有API输出
182、Captivite使用寿命多少?
A:超过终端产品使用寿命
183、Captivite目前的技术难度在哪里
A:简单易用,没有难度
184、目前MSP430芯片的内核是什么架构?有什么优势?
A:16bit RISC
185、MSP430对比ARM内核的优势在哪里?
A:超低功耗
186、新一代CapTIvate主打的是电容触摸功能么?
A:是的
187、MSP430有多少种封装?
A:QFN,TSSOP,QPF,DSBGA
188、请问下CapTIvate能否支持一些常见的动作,比如点击,双击,三击,长按1秒,3秒等操作?
A:当然
189、有这些方案的选型方法吧
190、MSP430的工作温度区间是多少?
A:。-40~85, -40~105不等,具体看数据手册
191、MSP430的价钱是多少?
A:样片看官网,批量找销售
192、触模能穿透多厚的玻璃?
A:我们有一个8cm玻璃的demo
193、MSP430可以应用在哪些场景?
A:PPT第一页
194、Captivite对比其他厂商的优势在哪里?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
195、触模的灵敏度如何?
A:可调
196、Captivite技术 有哪些优势?存在哪些不足?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
197、电容触摸按健能抗击多少V的静电干扰才是合格的了?
A:看终端产品的要求,最高是接触8KV 空气15KV
198、MSP430的优点有哪些?不足有哪些?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
199、Captivite目前有什么商用案例吗?可否提供相关的资源代码
A:有,源码属于客户保密资料
200、这颗料能兼容其它的么
A:可以
201、有没有CapTIvate集成段式液晶的产品呢?
A:将来会有
202、CapTIvate 可以开发老版本的MSP430系列么?
A:不行
203、不平衡的透明导电膜厚度会不会造成工作位置精度的偏差?
A:会的
204、Captivite目前有什么民用小方案吗?智能家居方面
A:多了,灯,开关,手持小风扇,空气净化器等等
205、CAPTLVATE可以用在其他单片机中不
A:不行
206、那个硬件调试器价格如何?
A:19.99美元
207、在线调试触摸,主要指哪些?
208、应用领域有哪些?
A:PPT第一页
209、新一代产品优化了哪些性能?
A:EMC
210、滑条/滚轮的PCB为什么要设计的这么麻烦,设计图形的原理是什么?
A:用有限的电极实现超高的位置识别分辨率
211、PCB设计这个的链接能发上来吗?图片点不到
A:回头会把PPT发出来的
212、新一代产品应用前景如何?
A:电容触摸市场前景光明
213、控制器如何进行补偿数据?
A:在软件库中
214、这颗料对于人体触摸还需要外部ESD保护吗?
A:建议加上
215、参考设计都是Ti自己设计的吗
A:是的
216、TI CapTIvate 电容开发都配有官方的库么?
A:有的
217、灵敏度参数可以再设计中心设置吗
A:当然
218、湿手进行触摸时,会不会污染导致设计外问题?
A:不会
219、套手套时电容触摸的效果是不是大大的减弱了?
A:是的
220、电容比重对于触摸是一个什么概念?
A:触摸就是把人体电容加到按键的电容上,改变芯片测量到的电容
221、灵敏度和搞干扰能力这两个是怎么来找到平衡点,达到实用的效果
A:Tuning
222、多点线性补偿功能是否可以解决整体的漂移现象?
A:CapTIvate软件库自带漂移补偿
223、手势识别是不是属于电容触摸技术了?
A:电容触摸是底层技术,手势识别是应用层算法
224、FRAM相比普通的RAM有什么优势?为什么会选用这个技术?
A:https://baike.baidu.com/item/%E9%93%81%E7%94%B5%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8/3781126
225、TI CapTIvate 触控技术最多能支持几个自电容和互电容电极?
A:最多支持16个自电容按键和64个互容按键
226、触摸电极的背面需要铺地吗?正面与地之间的距离至少要多少?
A:需要铺地用来屏蔽背面的影响。正面铺地间距差不多是PCB的厚度吧
227、灵敏度是用什么测试的?
228、与电阻式触控屏和电磁式感应板相比,电容式触控屏具有哪些优势?
A:成本低,磨损低
229、用什么仪器测试电容触摸产品的参数了?
230、在中小尺寸平板显示器上输入是否也可运用?
A:不适合
231、面板漫水/水珠会有影响么?
A:水珠还好,漫水看怎么处理
232、电容触摸IC业内一般采用哪家的比较多?
A:TI
233、什么应用要在水流中进行触摸?
A:下雨天
234、Captivite使用寿命大概是多久
A:超过终端产品使用寿命
235、如何做到触摸防水的?如何避免水流影响的电容变化?
A:http://www.ti.com/tool/TIDM-1021
236、在潮湿的环境中电容触摸按健的可靠性是不是会大大的降低了?
A:不一定,如果软件上跟随地好就没问题
237、温度和湿度剧烈变化时性能会不会稳定?
A:突变的时候是的
238、是否适用于金属机柜?
A:理论上可以
239、跟那种独立式的专业电容触摸IC比 TI新一代CapTIvate优点体现在那了?
A:带主控,是一颗单片机,包含许多外设
240、如何提高测量的可靠性?
A:设计提供一个稳定可靠的环境,例如PCB的铺地,结构的屏蔽等
241、什么操作最容易误判呢?
A:非正常操作
242、触摸屏设计时是不是尽量减小电阻和寄生电容,同时增加感应电容?
A:对的
243、传感器的触摸唤醒电流值有多少?
A:百微安
244、主要影响稳定性的因素有哪些?
A:硬件设计,结构组装,工作环境等
245、CapTIvate技术是否有在汽车中控上的应用?
A:有,后装
246、对于液晶的尺寸又限制嘛
A:没有,取决于用户定义的分辨率,可以用多颗芯片实现
247、这个触控技术可以应用于工业的恶劣环境么? 如果应该于工业环境, 那么在抗振动, 防尘抗干扰方面又采取了哪些措施?
A:环境跟随,金属触摸可以防水防尘
248、在四川的潮湿湿热环境下工作性能如何?
A:正常
249、在强磁场环境能正常工作吗?
A:可以
250、金属touchpad面板支持么
A:支持
251、评估板可以免费申请试用吗?
A:可以申请 EVM430-CAPMINI
252、多频率扫描,有哪些频率?
A:基频16MHz,往下偏移30%,ping'j平均分4频。
253、有没有汽车级别的?
A:目前还没有
254、DVCC模式有哪些特点?
A:SNR提高一倍
255、环境温漂有哪些补偿?
A:温度湿度等
256、隔离模块有链接吗
A:http://www.ti.com/tool/CAPTIVATE-ISO
257、防尘防水是什么级别的
A:http://www.ti.com/tool/TIDM-1021
258、底板与面板最大厚度是多少(就是支持多厚的面板像玻璃 或塑料)
A:我们有一个8cm玻璃的demo
259、零漂和温漂有没有参考电路设计?
A:自带,不需要电路设计,有软件处理
260、是否适用于恶劣环境?
A:可以
261、主要用在按键,那还有其他应用吗
A:按键,滑条,滚轮,触摸板,接近传感
262、触摸响应成功率?
A:百分百
263、希望TI能在eeworld上开放一些msp430的板卡申请
A:好的,会反馈给样品申请部门
264、触控延迟如何?
A:可以做到毫秒级
265、CapTIvate的独特优势有哪些?
A:应用灵活可靠,设计易于上手,超低功耗,抗EMC干扰
266、capTIVATE技术在msp430上是否也可以实现,看到有对应的开发库?
A:CAPTIVATE就是在msp430上实现的,是一个外设