我是在这种条件下测量的。
起始采样时间500 us
采样率4 MHz,(Over Sampling Rate设置的20,HSPLL设置的80 MHz)
采样持续时间50 us
常温下 totalOTF_UPS = 520 us(信号绝对飞行时间),测试正常
50℃下totalOTF_UPS = 494 us,,测试正常
温度60℃的时候,会出现代码136的错误
网上查的overrun的解释较少,其中一个能理解的是数据接收模块的速率赶不上数据发送模块的速率
如果放到本测量里,我猜想可能是后一次采样信号已经等待相关法运算了,而运行相关法算法的函数还没有计算完前一次的采样信号
请问代号136的错误是我上面说的原因吗?是或者不是又要怎么改进呢?