Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
为什么我需要从RAM上执行代码?
1、可以降低功耗(手册上有标注,从RAM上执行代码明显功耗更低)。
2、如果实现IAP功能,从RAM上执行代码不影响擦除和写入内部FLASH。
我主要是因为第二点。
我的问题:
问题1:如何实现从RAM上执行代码呢?能大概描述下实现机制吗?
问题2:如果问题1解决的话,假设CODE比较大,RAM不够存放CODE(很明显FLASH空间比RAM空间大的多)该如何处理?
希望得到各位指教,不胜感激!