Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, LM317
大家好,TI的技术支持们好。
最近在TI的官网上看到了一个制作4-20ma电流环的方案:www.ti.com.cn/.../universalsearch.tsp

这是一个PT100的传感器经过AD采集处理后输出数字量,经过内部的SAC将数字量转换成4-20MA的电流输出的。本人从MSP430FR2355这个单片机的内部资源看,完全还可以用剩余的一路SAC来进行另外一个传感器量的4-20MA的模拟量输出。现在我想问下大神,我的这种设想可以用此种方案实现吗?
下面是我的原理图部分:
我的设计目的是:制作一个温度和湿度变送器:
1、测量的物理量有温度(Temprature),湿度(humility),这个通过SHT20温湿度传感器采集后经过IIC给单片机,单片机在经过内部的SAC,也就是官方给出的那种参考方案来对温度(Temprature)和湿度(humility)进行电流变送输出。官方现在给出的是对单温度的输出,现在我想问的是能不能对双路的温度和湿度进行转换,输出两路2线制的的4-20MA的电流。
希望能得到站内的大神的支持。