This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用IAR 7.12版本,调试MSP430FR5994时,CPU与4G模块通信,发AT命令,模块返回,设置断点,到断点后,点击查看寄存器,IAR就突然“死机”,显示:IAR Embedded workbench IDE 已停止工作,然后IAR 就退出了。
我发送命令,接收数据,接收的数据存入RxBuffer里,从第一章图能看到,数据已经接收到;但是我要查看接收缓存器里的数据,一点击这个数据,环境立即出现“-”,然后IAR退出显示关闭程序。
谢谢各位专家,问题已经解决了,第一次提帖子,截图没有搞明白,不过问题我已经找到并解决了;原因是下载的IAR7.12测试版,然后破解,应该是受限制,后来我找了一个早期版本,问题解决了,再次谢谢各位大神的热情支持!
谢谢,CCS是TI自己的,但是我怎么看要收费呢,如果确实免费,抽空我尝试一下,有人给我反馈说不好用:(,不知道是否属实。
1、非常感谢,我刚点击这个链接,好像不能下载啊,你确认一下
2、能否留个QQ或者微信什么的,关于CCS我好请教您,谢谢