This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

《玩转TI MSP430 Launchpad》 电子书下载!

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MAX3232, MSP-EXP430FR5739, MSP430G2553, LM3S811

TI-EEWORLD联手打造的《玩转TI MSP430 Launchpad》与广大工程师朋友们见面了!按照传统的观念,单片机入门教材或工具书之类都应是由资深专业人士编写,而与此不同的是,本书中大量精彩内容来自于网友们的经验和知识,这些都是来自于实践的一手真知。

本书下载地址:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/zhca517

  • 刚刚看到“玩转TI MSP430 Launchpad”就学会了看datasheet中的内部结构框图, 之前一直在自己摸索,看到这种框图都是跳过去,看来eeworld能总结出这么详细的资料, 真是像“玩转TI MSP430 Launchpad”文档开篇的时候所说,论坛为了推广这个控制器, 在背后下了很多功夫!!

  • 看到“玩转TI MSP430 Launchpad”中说用CCS可以进入到Registers下,通过直接配置寄存器来实现对时钟的初始化, 而且发现CCS可以检测很多关于时钟的指标,手很是痒痒,现在用的是IAR,希望通过MSP430 Launchpad不仅能了解一款新的控制器,还能熟悉一下CCS的使用!

  • 我之前用过51内核的单片机,也简单用过msp430单片机,都是下载一些网友的程序改变应用的, 对于程序理解并不是很透彻,在用msp430单片机的时候,最苦恼的就是没有合适的书籍, 我是反复在网友的例程和头文件中理解程序的,希望能从“MSP430 Launchpad”相关资料中系统的学会用明白430单片机!!

  • 这个内容很不错,形式也很有新意。大部分的教材学术、理论的味道很浓,不利于广大电子爱好者,特别是入门菜鸟学习。这本书的最大亮点就是从较低的起点入手,配以简单的例子。这样,即使是初学者也不会觉得枯燥和晦涩,也会有兴趣——窃以为这正是设计lanchpad的初衷。如果非要给这本书提意见的话,就是有些内容是以链接的形式给出的,不适于出版刊印。

  • 看到“玩转TI MSP430 Launchpad”后,又一次引起了我对msp430单片机的好奇, 之前对430单片机产生兴趣,是因为其是低功耗的单片机, 但是目前有很多arm的单片机据说功耗也很低,借这个机会想向大家询问一下, msp430单片机的优点及缺点是什么,此系列单片机的优势在哪里呢!

  • 简单浏览了一下“玩转TI MSP430 Launchpad”,内容真丰富啊,

    附件中还有详细的资料链接, 看来论坛的工作人员真的费了很多心,支持一下!

     看到“玩转TI MSP430 Launchpad”后面附有买MSP430 Launchpad开发板的优惠券,准备入手一个开发板玩一玩!

  •           参加TI的听视频活动,得到了一块LAUNCHPAD的开发板,简单的设计,美观的外形外加一个风火轮的触摸板很是喜欢。电子工程论坛里关于430launchpad的学习帖子不少,跟着一路学着走来,当看到《玩转TIMSP430LAUNCHPAD》这本书时候才发现自己学习的过程中真是走了许多弯路,这个电子书不但教会了我们MSP430的相关知识,更给我们传授了一种学习方法,以后当我们接触相关别的系列的芯片产品时候,我们也是按照相应的学习顺序,并参考论坛里的相关网友经验总结会对自己有个很大的提升。下面我具体的说一下我对《玩转TIMSP430》这本书的心得感受。

           全书分为三个部分,每一个章节有是按着从简单到复杂的学习进度进行学习的。第一章是菜鸟基础篇,这一章就是讲了LAUNCHPAD的结构以及片上的一些资源、接口的使用方法,并且介绍了MSP430经典的时钟系统,讲了ADC、TIMER,重要的是还讲了MSP430以USCI,触摸板。我们手中有开发板,按照所讲的例程,自己动手调程序,一个环节下来,就可以对G2553芯片的基本功能有所了解。第二章是官网课程篇,这一章对TI提供的教学视频给了进一步的讲解和说明。配合着论坛里的精品课程,并从官网上下载用户指南和数据手册,这一个环节我们应更重视专业术语的掌握,完善自己基础篇对知识掌握的偏差与不足。这一部分应多关注一些图解,自己分析为啥回事这样,为啥不是那样,并自己写好读书笔记。 第三章是高手实战篇,这一章展示的都是网友们通过使用LAUNCHPAD做的实际的东西,很有趣,我们自己也要动手试试,毕竟自己动手能更快的提高能力。学习提高的过程离不开分析总结,更离不开像别人的学习借鉴。

           附录中的资料汇总很实用,不用去花费时间自己去找资料。书中的链接直接指向相关的网页,很是方便。 总而言之此书制作精良,课件编者所付出的努力。此书提出来一种新的网络学习模式,最后感谢所有为这本电子书做过贡献的人和那些论坛里自己动手的并分享心得的创客们!

  • 《玩转TI MSP430 Launchpad》应该是迄今为止对MSP430 Launchpad相关资料进行最完整、最系统的一个归纳。最早接触MSP430 Launchpad是参与了EEWORLD的团购,跟着论坛上的各位大神学习了一下,当时还觉得这个资源太少了,没什么可玩性,后来慢慢的跟着各位发现还是蛮有意思的,尤其是有了风火轮触摸板。后来在EEWORLD和TI的联合推动下,MSP430 Launchpad风靡神州大地,玩的人确实比较多的,身边都可以看到好多了。

    《玩转TI MSP430 Launchpad》总体分了三个篇章。第一个篇章全部来自EEWORLD,基本上是各位刚拿到板子时的一个初步上手试玩,选取的篇章都很有代表性,算得上是一个循序渐进的过程,很适合新手入门。第二个篇章来自TI的官网课程篇,关于开发环境和芯片的各个模块讲解的比较详细,但是实例讲解很少,适合已经上手的作为资料查询。第三篇是高手实战篇,来自EEWORLD神坛上的各位大神的代表作,当然加了很多外设,很适合我们模仿学习。

    总的来说,这本书归纳的很不错,选取的篇章都很有代表性,希望在后面能进一步推动MSP430 Launchpad的发展,最好有更多的外设扩展,更多的实例应用出现。

  • 书很好是从菜鸟入门 到官方的课程,讲得很全面,也比较详细,再加一点flash控制器就好了,后面的高手讲解很有意思。很想要块风火轮触摸板,哈哈

  • 第一次看见Msp430Launchpad的时候就有一种眼前一亮的感觉,特别是那个风火轮触摸板让我一下子顿生好奇感,很想亲手一试,得知了TI这次举办的团购活动后。心中还是有一丝小兴奋的,终于可以一试。看了玩转TI msp430这个文档后又对msp430有了一次行的认识,了解了MSP430的低功耗,AD,系统时钟的分配,低功耗模式,个人觉得这个文档写的很不错通俗易懂,还分享了很多网友利用这块板子进行扩展,制作的一些小创意,让我们可以学习他们的学习成果,希望这块板子可以让我们学到更多的东西

  • 第一章很基础适合初学者入门,但作为初学者可能更需要详细的操作步骤的讲解,如拿到板后硬件安装、驱动安装、开发环境安装等详细的过程步骤,最好有图啦。这样初学者就不至于看到一堆硬件介绍及参数后感到迷茫。

    第二章官方课程很详细,配合上讲解ppt就更任意理解了。但集成开发环境那部分如果能再详细些,过程在具体些就更好了。

    第三章很精彩。如能详细的剖析其中一个例子就更好了,毕竟初学者要完整的实践下来是很不容易的,如能有详细的步骤让初学者一步一步跟着做就更完美了。

    期待结合简单项目的代码样例进行详细讲解

    视频更好哦,期待中

  • 最近在做无线环境监测系统,由一个主控端和两个监测端组成,由于对功耗要求很严格,由于已经熟练使用F149,并且自己去年学习了TI的LAUNCHPAD的教学视频,所以我选择用MSP430F149做主控端,使用LAUNCHPAD做两个监测端。使用UART通信,比且实现无线发射和接收。

           由于去年看过视频,对LAUNCHPAD多少有点了解,然后就直接去TI官网上下载了MSP430G2553的数据手册和用户指南。说实话,发现里面讲的不是很易懂。然后就去EEWORLD上去找LAUNCHPAD的相关资料,发现网友们很多资料,对自己的帮助很大,最后就看见了TI在线技术支持社区的这个《玩转TI MSP430 Launchpad》。

           打开这本电子书的第一眼给我的感觉是,很合我胃口,说实话,能提起我阅读的兴趣。通过书的序和前言,知道了本书的内容是来源于广大网友,很贴心,很实用。

             下面来说说本书的内容。

             第一章是菜鸟基础篇,这一章就是讲了LAUNCHPAD的结构以及片上的一些资源、接口和使用方法,并且介绍了MSP430经典的时钟系统,这个对我感悟挺深的。然后就是讲了ADC、TIMER,重要的是还讲了MSP430以后都会具备的USCI,我觉得这个技术很不错。剩下的就是触摸板了,这个挺好玩的,我自由有一个风火轮,也就运行了给的例程,没做另外的开发~~

             第二章是官网课程篇,这一章对TI提供的教学视频给了进一步的讲解和说明。把PPT所有的内容都得以展现,并且把不详细的地方做了进一步的补充,让我明白了以前看视频时不明白的地方,说实话··以前总是挺纠结时钟的··

            对于编译器,讲的是CCS,我平时用的是IAR,我还是觉得IAR使用比较顺手,不过也介绍了如何把CCS代码移植到IAR中,很实用。

           对于看门狗模块,我真没用过,估计以后会用到,作为学生··真的没管过看门狗·一上来第一句话就是关看门狗·嘿嘿

          另外就是LAUNCHPAD的通信系统,对比于以前的F149,的确和以前不一样了,可以说是一个全新的构架,可以实现更多的功能,很不错。

           最后关于低功耗,很大一部分原因由其特有的时钟系统其了功能,并且可以随时进入低功耗休眠状态,操作方便,不过我没用过···

           第三章是高手实战篇,这一章展示的都是网友们通过使用LAUNCHPAD做的实际的东西,很有趣,自己也可以试试,毕竟自己动手能更快的提高能力。

           我觉得那个自制触摸按键很不错,很有创新力。这都是值得我们学习的。

             附录中的资料汇总很实用,不用去花费时间自己去找资料。

            关于本书,我个人觉得,可以把TI给的例程拿出来讲一下,毕竟新手有些程序理解不了,可以把每个模块的例程拿出一个讲一下,让读者可以跟深刻的了解430的使用,以及如何通过程序进行配置操作,我最开始看G2553的数据手册时,就找不到其寄存器·最后发现在用户指南里···

            对于第一章,我觉得可以加入对LAUNCHPAD电路原理图的讲解,LAUNCHPAD电路板上并没有标明VCC插针初要接3.3V电压,不过了解430的都知道,应该用3.3V供电,但是电脑USB口提供的5V供电,这样会给新手造成疑惑与误解,所以,了解原理图是非常重要的。

           最后就是希望TI能提供MSP430X2XX Family User’s Guide的中文版,毕竟看英文就我个人而言,比较花时间。

  • 此电子书中的内容都是由参与论坛活动的学生或者已经工作多年的工程师参与,以及培训课程的内容,都是从一个开发者的角度去考虑如何获取信息,快速的获取哪些信息,作为读者,无论是新手还是用430已久的读者和提高能快速的学到处理器如何使用,同时电子书中的一些处理器的实际应用也为实际的项目处理器评估有个参考;

     作为一个基础性的学校教程电子书为以后的处理器学习应用以及实际的项目应用提供一定的参考价值;

    书中一些有趣的实验虽然可能不会作为实际的应用,但是比较好玩,可以培养一个学习的浓厚兴趣;

    建议其他的开发板活芯片也做类似的活动,无论是对于现在参与的人,以后的读者,再以后的读者都是一个好事,对于TI来说产品也会更有利的占领市场。

  •     浏览了一下目录,关于这个得说一下,很多电子书,PDF数据手册没有目录,这个让人看起来很不便,找东西要翻N多页。《玩转TI MSP430》这个做得不错,浏览目录,就可以大概知道书的整体内容了。书的框架,都是由浅入深。按照这个道理的话,《玩转TI MSP430》的第二章的官方课程与第一章菜鸟篇是不是应该换一下位置呢,还没开始学习,我想应该是连菜鸟也不是吧?个人愚见。呵呵,欢迎拍砖。

            菜鸟篇 写得很基础,切实符合题意。首先从感观描述起。能看得着,摸得到的东西——launch pad 开发板,这给人很亲切的感觉啊。因为很多人都有这个板子,没有的也可以从图片上感受一下。开篇很好,图文并茂的,让人容易接受。如果是长篇大论的文字,估计很多人还没往下看就睡着了。板子的初步体验介绍也简单明了,容易上手。往下看到板上资源的解读,居然把英文的翻译过来了,中英都有,这个很不错啊,对中国的广大工程师是个福音啊。接下来的板载的资源介绍,还有CPU本身特性的介绍,感觉有点像课程了,菜鸟入门的课程吧。

            但是,最基本的应该是IO的介绍与操作啊,不知道为什么没有这部分内容呢,ADC这些内容,我感觉应该算是进阶级别的了吧。总体看起来,这一篇,我感觉应该定义为 launchpad 的资源使用入门篇,会不会比较贴切一点呢。然后再弄一个菜鸟篇,专门是一些简单的操作的。有可能TI的工程师们认为,这些个例子可能是很基本的了吧,所以就定义为基础篇了。根据菜鸟基础篇,就算从来没玩过430的人,都可以把板子跑起来了,因为介绍得比较详细了。

           官网课程篇,就没有很多可说的了。把之前上课的PPT 做了总结出来,这样方便了大家学习,也方便了大家查阅,可以当数据手册一用。当然了,里面还对各种功能进行了详细的讲解和分析,这个是数据手册没用的。课程做得非常好,每个功能模块都做了详尽的讲解,使得工程师对MSP430更加容易上手,对430的架构也有了进一步深刻的认识。由于之前没有接触过CCS的我,看完了2.3节 集成环境CCS的介绍,都可以轻易的使用这个IDE了。相信也难不倒大家了吧,还是感谢TI的工程师们的细心吧。知道客户所需啊。

            高手实践篇,顾名思义嘛,能称得上高手,无论咋样都有点高度的了。当然不是指身高,呵呵,说下笑!高手篇收集了网友们一些比较有代表性的作品。这样对工程师提供了极大的方便,不用老上GOOGLE那里搜索,完了还得找半天,才能翻到自己需要的。有时候,你还翻不出来。但是,这个能直接把所有内容都整合在电子书里就最好了。要不时间长了,链接不在了也是个麻烦事。你们说呢?

            附录就是把launchpad的所有资源都整合了,这样大家都不用到处瞎找了,直接找到你需要的资源点链接,就可以了。节省了不少时间啊。后面的附录做成表格的形式,会不会更加好一点呢?这样看有点太离散性了。自我感觉,呵呵,不赞同的就拍我好了。

  • 写得很好,很适合入门,语言朴实,而不是我们学校书上写的那样枯燥,用的入门真的挺不错的,书中对430内部资源进行了介绍,和有一些小实验,真心不错啊!

  • 学习430后感触很深,430是ti公司又一经典之作,其中很多地方跟dsp 2812有得一比,如内有集成的adc,10位的,很不错。430与市场上的单片机相比,性价比很高。很适合学生。而且很fashion哦。呵呵

  • 很不错的活动,书也不错, 对板子的介绍,以及应用,但是个人感觉能不能将板子的通信的原理详细的介绍下下,让更多的人能了解和应用,书中的各个模块排版和设计都很合理,还有这个论坛,给大家提供交流的平台,真心感觉不错,赞。

  •         这几天准备做一个无线监测的小玩意,于是便寻找一款低功耗的MCU。正好同学手里有一块launchpad的开发板。于是就试着用用。开始也是有点怀疑,20pin的msp430g2553怎么看起来都不像是一个16位的单片机(因为以前总是用一些100多引脚的MCU来着)。后来查手册才发现MSP430的功耗真的很低,非常适合这种用电池供电的小玩意。而且g2553的功能也不像它的引脚那样少。像串口通讯,AD等等我需要的功能都有,于是就决定用它来进行开发。而且它的开发真的很方便,于是就照着《玩转TI MSP430 launchpad》这本书开始一点一滴的学习。

            书的第一章详细的介绍了launchpad开发板,并且详细的讲解了常用的时钟配置,串口以及ADC10等是MSP430最好的入门。至于触摸板那一块,因为我手上并没有触摸板,所以就没有仔细研读了。

           第二章里主要讲解的是官网的一些课程。总体来说第二章的内容要比第一章的内容更加详细,适合对MSP430有了一定基础的人来学习。

           至于第三章这是我个人最喜欢的一章了。对于MCU的学习,我最喜欢的方式就是这种贴近于实际开发的方式来进行学习。通过一个个例程对一款MCU来进行由浅入深的学习。通过实际的例程学习,会有一种成就感,而且很容易发现自己的不足之处,而且不用枯燥的去读数据手册。也许有些人更喜欢去细细研读每一块MCU的datasheet,也不可否认,datesheet是了解一款MCU最透彻的方法,不过我个人更喜欢更加实用的知识,并且在遇到不懂的地方再去查datasheet。

            总体来说,《玩转TI MSP430 launchpad》是一本非常适合新手入门学习MSP430的教程。我感觉唯一不足的就是书中的开发环境并不统一,有基于IAR的,有基于CCS的,还有汇编的。希望可以对这些进行一下分类,让开发环境统一一些。

  • 评论的人越来越多了,大家都很积极啊,希望活动越办越好吧,这几天一直在看资料

  • 这本书中大量精彩内容来自于EEWorld电子论坛的网友们,他们分享了在MSP430 LanuchPad学习过程中获得的知识和经验。第一章的初始化、ADC、UART功能以及触摸感应子板的应用,第二章的软件开发的课程,可分为开发环境的设置,时钟、中断、GPIO、定时器、看门狗和ADC等软件开发设计。第三章主要是对之前这些知识的应用,开发项目的时候该如何分析,通过MSP430来实现。这本书通过前两章的基础知识的讲解以及手把手的演示让原本可能比较复杂难懂的一些开发上的内容变得浅显了。有时候我们并不是不会,而是缺少一次经历,就像开发环境一样,没看过,自己摸索也许要好几天,但是看过一遍试过一遍,花上十几二十分钟就能搞定。总之,这本书将有些很难懂的知识写的比较简单易懂,而且还附上实例,更能给开发MSP430的人带来兴趣爱好。

  • 很适合我这样的入门选手,尤其是第一章,给人直观的感受。

    从零开始也能够很快上手,熟悉这块launchpad。

    同时买了几本书,但是还是觉得单片机这些东西要动手操作后再来看书比较有效果能进步。

  • 学校刚好举行“TI”杯,要进入大赛才能有MSP430的板子用。于是来论坛闲逛了。下载电子书,看了一下,就被“玩转”这个词吸引了。粗略看了书,大概对430有了初步了解。书内容条理很清晰,对于有51单片机基础的初学者很有帮助,特别是对于准备参加比赛的我啦~赞一个。不足之处就是少了代码,这下还得多去论坛逛逛啊~

  • 看了,不错,去年的时候,参加比赛用过430,当时是一头雾水,此书中第一章讲的时钟配制,当时,看了好久英文资料,也没怎么弄明白,再看此书讲的,豁然开朗,想起当时,有点可笑,还有讲的AD模块,当时也是用了好久也没怎么会用,看了此书,觉得好简单哈。看了第二章,对MSP430的一些其他功能也有了一些了解,自己接下来要做一个用到低功耗,带有无线收发的芯片,430是个不错的选择,还有官方的一些库,资料,可以帮助自己更容易的解决问题。最后高手篇,挺好玩,挺有用的哈,触摸板,各种实际的应用,自己没事可以做几个来玩玩,总之,此书给我的印象是,有中文资料,我不回去看英文资料。

  •         写的很好,很有调理。第一章菜鸟基础篇,对我们这些刚学msp430的菜鸟来说绝对有用,介绍了msp430的ad、串行口、触摸板、uart功能,非常好。.第二章官网课程篇主要讲了各各模块,发现功能很强大,我们主要用到ad模块,串行口模块以及中断I/O口、时钟和定时器,最最重要的是低功耗,非常适合我的项目关于土壤环境监测系统。第三章高手实战篇讲实际应用,很有趣,感觉找到了一个非常棒的mcu!!!

  • 感觉讲的很好啊,我以前接触过c8051、飞思卡尔的单片机,还有ti的c2000 dsp。最近在同学那里搞来launchpad,在看了这个书和板子的手册后就可以上手了。还有例程可以直接用,学习的速度飞快啊。非常感谢作者和eeworld论坛

  • 适合初学者,从简单入手,介绍板子的构成、资源,然后结合培训视频进行讲解,能进一步的深入学习MSP430G系列单片机;最后通过手机网友的应用实例,展示板子的强大功能,同时能为学习者提供设计参考,总之,是一本非常好的书。

  •  TI MSP430本身是一个相对简单易用的产品,而LaunchPad更是一块MSP430的敲门砖。本书打破了以往单片机入门教材由资深专业人士编写刻板程式,从EEWORLD电子论坛的网友们中选择了大量精彩内容,记载了众多他们在MSP430 LanuchPad学习过程中获得的知识和经验,这些都是来自于实践的一手真知,非常的有价值。

  •         获得MSP430 Launchpad开发板已经有段时间了,期间也陆陆续续调试了很多程序,确实是单片机入门之法宝。TI提供一个简单入门的板卡,相比本人入门之时,必须先调通一个他人做的板卡,且一直点不亮led,检查代码和硬件才发现是硬件连线布线错误,实在是事倍功半。TI提供的这个板卡确实可以大大提高入门者的信心和能力,乃广大“菜鸟”之福音也。

            蛇年伊始,deyisupport出现了电子书《玩转TI MSP430 Launchpad》,内容详实,可操作性强,整书制作也非常精美。 在第一章中,对片上资源的初始化、时钟配置、uart的使用到风火轮的编程都作出通俗易懂的介绍,其中时钟部分给本人留下十分深刻的印象。在本人以往所阅读过的MSP430书籍中,对时钟部分的阐述都很笼统,导致很多人都会用aclk、mclk但是却说不清为什么这样用,知其然不知其所以然,这恰恰是很多嵌入式开发者的短板所在。虽然MSP430 Launchpad开发板使用的是10bit的adc,但如果运用得当,就足够开发很好的温度感应部件,儿子就曾要求本人使用这个板卡给他的玩具发动机做一个温度感应启动器。

             在第二部分,开始了关于官网资源的介绍,进一步对片上的资源进行了讲解,比如引脚的复用。这部分是嵌入式编程入门者问题最多的地方。一个管脚不仅有IO能力,还可以做串口、spi等。本书对于IO复用技术点做出了深入浅出的讲解。在看门狗一节,帮助人们解决了一个问题,就是现在可以在430编程中只使用内部看门狗。因为增强型的看门狗具备故障保护功能,而我们增加十几元成本去配置外部看门狗也仅仅就是为了那一个简单的故障保护功能而已。

              第三部分是进阶。进阶就是很好但不常用却很特色的一些功能,如低功耗的时钟。可以这样断言,很多嵌入式人员到目前为止都没有用过这些功能。在这一部分中,给出的实例简单易用,可以直接用于生活中,这也正是这个小小的板卡带给人以无穷乐趣之处。

              整本书不过百页,却给了读者很多示例和启迪。更值得称道的是,整本书继承TI色彩格式,给读者以熟悉亲切之感。而且书中提供了案例的下载链接,给读者提供了巨大的便利。由于篇幅有限,不可避免的,整本书会存在一些不足,对于一些技术点没有进行深入的探讨,还有一些技术名词也没有给出进一步的解释。但是在短短九十五页中,读者的收获已经比期望值高了很多。

  • 仔细看了这本书,内容很丰富,对430的讲解也很到位,刚开始接触430的时候是在本科,那时候参加电子设计大赛用的MSP430F2012做的低功耗温度计,在低功耗方面430的优势还是非常大的,当然也包括他的运算能力,总之430是一款非常不错的CPU,值得大家学习!

  •     玩转TI MSP430 launchpad 的第二篇,是官网教程。就是之前我们学习视频的PPT文档了,可以这么说 。但是还加进了,演讲者演讲时候的一些心得话语。所以它又不是纯正的PPT。这样给学大家学习带来极大的方便。  我第一次接触MSP430是在研一的时候,自己想做一个基于加速度传感器的数据采集模块。在查找合适的单片机来处理采集数据时,MSP430第一次出现在我的视线中,它给我的第一印象就是低功耗,这是所有介绍MSP430的资料中都会提到的一点,同时也是最吸引我的地方。这是因为我希望我的加速度传感器可以佩戴在人身上,随人体的运动而采集加速度的变化数据,这就要求系统需要有自己的供电模块,电池的加入通常会带来一个问题就是系统的工作时间比外接电源时的短。电池的电量有限,如何在有限的电量下达到工作时间最长是我不得不考虑的问题,所以低功耗对于这个系统来说太重要了,它是节能问题的一个最直接最有效的解决办法。因此MSP430的低功耗介绍特别容易引起我的注意,想必这也是众多移动设备所需要的。时值TI在线培训在搞活动,看视频学习后通过考试就可以免费获赠MSP430LaunchPad开发板,所以我就毫不犹豫的参加了,一切顺利,获得了开发板,寄来的当天我就开始对这块开发板研究起来。

    MSP-EXP430G2 LaunchPad 是一款易于使用的闪存编程器和调试工具,它提供了在 MSP430 超值系列器件上进行开发所需的一切内容。它提供了具有集成仿真功能的 14/20 引脚 DIP 插座目标板,可通过 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对系统内置的 MSP430 超值系列器件进行快速编程和调试。由于 MSP430 闪存的功耗极低,因此无需外部电源即可在数秒内擦除闪存并对其进行编程。

    LaunchPad 将 MSP430 器件与 Code Composer Studio 版本 4 或 IAR 嵌入式工作平台等集成软件环境相连接。MSP430 超值系列器件上的这些 IDE 是免费且非受限的软件。LaunchPad 支持所有采用 14 或 20 引脚 DIP 封装(TI 封装代码:N)的 MSP430G2xx 闪存器件。

    LaunchPad 还采用用于定制项目和应用的板载可编程 LED 和按钮!10 引脚 PCB 连接器还可用于连接 LaunchPad 和附加器件。
    LaunchPad 开发板采用:
    o 14/20 引脚 DIP (N) 插座
    o 用于调试和编程的内置闪存仿真
    o 2 个 可编程 LED
    o 1 个高功率 LED
    o 1 个可编程按钮
    o 1 个复位按钮
    实现在采用 14 或 20 引脚 DIP (N) 封装的所有 MSP430 超值系列器件上的开发。
    LaunchPad 的集成仿真器接口将基于闪存的 MSP430 超值系列器件与 PC 相连接,可通过 USB 实现实时系统内编程和调试。
    包含一根可与 PC 相连接的微型 USB 电缆。
    附带的 MSP430G2xx 器件采用:
    o MSP430G2211IN14 - 2kB 闪存、128B RAM、10 GPIO、1 个 16 位定时器、WDT、BOR、Comparator A+
    o MSP430G2231IN14 - 2kB 闪存、128B RAM、10 GPIO、1 个 16 位定时器、WDT、BOR、1 个 USI (I2C/SPI) 8 通道 10 位 ADC
    o 附带的 MSP430G2xx 器件采用预加载的样本程序。
    现已推出可供免费下载的 IAR Kickstart 和 Code Composer Studio 版本 4 集成开发环境,它们包含汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器。MSP430 超值系列器件上的这些免费 IDE 是非受限的软件。
    符合 RoHS

    看了这么多。。。大家也基本晕了,不过。。。它也是地地道道的开源硬件哦。。。

    希望TI 越来越给力。

     

  •         我看了这本书,大家以往对TI的产品介绍都是英文的,这样对于一些英语水平不好或是一般的根本无法正常看懂全部内容,但是这本书同,全中文介绍,这是TI对于中国的发展支持,方便了广大的中国用户,这点要谢谢TI和EEWORLD。

           MSP430的launchpad是一个对于初学MSP430的一个很好的开发板,他板载仿真器,相信想学MSP430的朋友一定知道这仿真器的价值,一些盗版的仿真器也要150左右,而这个板载仿真是一个很好的设计,且价格便宜。很好的让更多的同学学习到这款MCU,在说本次活动以25包邮的价格更是超值,这点更要感谢TI和EEWORLD的这次活动。

          在来说说这本书吧,第一感觉是其目录的内容,他分为“菜鸟基础”“官网课程”和“高手实战”三个篇幅,其中菜鸟基础主要是讲述这款板子该怎用用,还有用什么软件来编程驱动,MSP430G系列的一些配置和相关的参数配置,内部的AD在日后的应用中肯定是经常用到的一项功能,还有的就是触摸板的一个介绍是相当有用的,希望在以后我也能够应用到这触摸板子。

          官方课程我在这里就不需要多做评论了,TI对这款板子LAUNCHPAD拍摄了很多对这板子的介绍,对于初学者应该好好学习一下,可以看出TI和EEWEORD对这款板子的重视,这也和MSP430的具体应用有关,可以说430是一款超超超低功耗的单片机,在手持设备和一些电表水表的设备上得到了很广泛的应用。

           在高手实践篇也是我最感兴趣的一部分,在前面的时间我也学习了一段时间的MSP430,对于430也是有一定的基础,虽然不是说很熟悉,但是看手册编程还是会的,而在这一部分中的一个心率仪的制作让我的心跳了一下,因为我现在也在做这心率采集这块,还是能够得到启发的,其他的朋友要是没有什么能让MSP430用到的地方也可以来看一下这些制作,相信在做中学习才是学习单片机的王道。

          我看完这本书的想法就是这些,感谢TI和EEWORLD的这次活动,希望大家可以认真的来学习一下MSP430。

     

  •     开头看到了技术经理对中国的期望,对我们的期望,很看重对国家的人才的培养,作者爱国心切,让我感到很欣慰,深受鼓舞。的确,科学技术强国是谁都希望看到的。
        书中抓住了时钟、AD转换、Timer_A等重点来说,关键之处还引用论坛相关链接,方便大家去查阅,写得很明白。
    另外,对于下载程序部分,有点相见恨晚的感觉,当时我花了很久才搞清楚如何下载程序。。作者把这些写入书中对新手是再也适合不过了。
    作者是把网上相关教程关键部分都集合在一起,这样对新手很有帮助,不用再找来找去,节省了很多时间。
    我同学也有一块MSP430 launchpad,听说很调试很方便,也借来玩一玩,果然,可以在线仿真,这样排查问题真是比51方便了N倍,令我对它刮目相看,马上喜欢上了它。
        win7 串口安装不上这个问题我昨天就遇到了,折腾了一天,频繁百度、重装都没有解决,难道只能重装系统了?没想到下载了这本书,惊喜地发现,里面有解决方法!OK,解决了,顿时真是太感谢了!

       像书中所说,感慨互联网改变世界,让更多的人能轻易地学到东西。真的很感谢分享知识的网友,因为他们,让我们有了进步!

  •         这几天又仔细阅读了这本书,受益匪浅!!此书完全脱离了传统上的写书风格,完全从使用的进程上一步一步深入,有利于上手,通过学习,马上就可以进入实践,而不像传统书籍,介绍很多理论上东西,这部分知识是必须的,但是冗长的学习会使积极性受挫。本书去繁就简,一步到位,直接从使用学起,勾起你的兴趣,当你渴望而不得解的时候,再去查看数据手册,此时就不再是倦怠,而是恍然而释的快感!!

  •     学了MSP43F149后,对于LAUNCHPAD还是很容易上手的。看看这本书,对于掌握149单片机也有一定的帮助,当然前提是熟悉430的使用。对于此书上的那个心率仪,比较有兴趣,之前用149单片机和一个诺基亚5110液晶屏幕做了个心电图,由于AD采样模块不熟悉,作品不是很成功。很想知道此心率仪,原理。那个自制触摸也很好玩。此书很适合初学者用,充分了解MSP430系列优势、特点

  •       TI-EEWORLD联手打造 玩转TI MSP430 LAUNCHPAD

        TI强大的技术实力和EEWORLD富有影响力的宣传运行,这种强强合作的方式必定会取得很好的效果.本书将网站平台丰富的用户积累和TI官方技术文档相结合,突出理论加创新,涵盖从菜鸟入门,到基础知识,再到高手的一些创作,循序渐进,一步步引导读者了解、熟悉、深入Launchpad开发板.这电子书却深浅有度,适合各个层次的LAUNCHPAD爱好者,因为它能帮助新手快速上手入门,也能帮助有一定基础的爱好者们深入拓展。本书很不错的工具指导书,也是一本可以让一位有兴趣的初学者迅速入门并提高的教材.

        第一章,菜鸟基础篇。节毫无疑问是开门篇,主要介绍开发板及板上资源,使新入门的人对开发板及芯片有了较清晰的认识,引起学者的极大兴趣;用通俗直白的语言介绍MSP430 LaunchPad开发板及其特性,LaunchPad开发板的使用体验及板载MCU常用模块的简单介绍:包括系统初始化及时钟配置、ADC10 介绍、带有TimerA 的UART功能介绍、风火轮触摸板实验体验和触摸感应子卡介绍等丰富内容。

        第二章,官网课程篇。官网课程篇对MSP430 Value Line产品线作了介绍,对开发环境和芯片核心 时钟 中断 IO 定时器A 看门狗模块 ADC 比较器 串行通信模块 及实现电容式触摸解决方案 低功耗如何实现 (用苹果进行供电可是极具吸引力) 做了详细的说明,还有TI的图形化编程工具Grace软件;以及基于430 LaunchPad和电容式触摸按键解决方案等丰富内容。当你工作时看一遍本书,说不定就能找到解决问题的灵感

        第三章,高手实践篇。学电子的动手能力一定要强.多种多样的作品展示及解决方式,能够帮助读在做的过程发现问题解决问题。资源点链接如此集中,再也不用东查西找.其中还附带有实际使用时应该注意的一些问题及经验总结,对读者来说很有价值.做完此系列,你必定也会是高手.

        本书是MSP430 入门级的好书.其望EEWORLD能出更多类此的电子书.

        最后祝愿TI市场越做越大.EEWORLD越做越红火.

  • 有空 了 又浏览了下 《玩转TI MSP430 launchpad》,发现附录一 收集的内容真不错, 都是比较基础的 。最主要的是 因为都是网友作品,说得比较贴近实际。也好理解,因为话语比较通俗。涵盖了大量的基础应用历程,而且 还都基本上是手把手的。这个方便新手入门啊。得感谢广大的网友们啊,群众的力量真是无穷的啊!当然了 这跟电子工程世界 还有TI得推广策划是分布开的。使用这书,也方便工作者查找一些参考资料,省得像无头的苍蝇一样,满世界的瞎找。

    这书,能出一个系列的就更加好了,围绕TI的 各大类型CPU  来出一个系列。那真是技术员的福音了啊 !

  • 本书给我的第一印象就是设计精美,阅读起来非常令人愉悦。首先介绍了非常有特点的时钟,ADC10等launchpad的特殊功能。可能因为出书时比较仓促,我感觉是一下就跳过来了,没有循序渐进,阅读这里的时候还是有一定障碍。接下来又介绍了触摸板等msp430特色的模块。我倒是推荐这些特色可以在前面略提,等到后面再细讲。接下来就是我们eeworld大课堂里的内容了。书的后半部分还都包括了网友们的diy。总之阅读完本书,给我的感觉就是他的确是msp430入门的一本参考书,倘若真的是菜鸟可能还需要一本教学书,但是这本书的实例,各种模块,特色的介绍还是很有启发性的。

  • 仔细看过这本书之后,感触很深!过去我们学习单片机都是基于前任的学长一天天带着我们,

    慢慢的在摸索中学习,现在有了这本书之后,不仅为我们提供了丰富的前沿科技知识,

    而且传授了我们应有的技能!俗话说的好“授之于鱼不如授之以渔”,

    这本书还为我们提供了精辟的学习方法!一些特别难懂的知识点,

    该书都能够结合实例予以分析和讲解!让我们在实战中得到学习和提高!

      当我拿到这本书之后,我如饥似渴的读起来,

    感觉这本书特别适合我的胃口,感觉他就像我的老师,

    读起来给人以亲切的感觉!非常实用!

       第一章 主要是讲的基础篇,讲了LAUNCHPAD的结构以及MSP430的经典时钟系统

    这个对我以前的学习有了进一步的思考和理解!

    后面讲了USCI,以及触摸板的应用和一些例子,

    第二章主要是官网的例程 这一章对官网给的视频做了进一步的解释和说明,

    让我明白以前看视频看不明白的地方!加深了我对MSP430的认识和理解!

    第三章就是讲了高手的实战篇!对于这一章来说,我建议要仔仔细细的阅读,深深刻刻的理解,这样学习到前人们的经验,才会深入的领会到其精髓,才能少走弯路,向着更高的方面发展!

    拿到这本电子版的书 我就一口气读了三章很受用!!!!!

    极力推荐给大家!!!!!!

  • 由于没有结合配套板子练手,我仅仅是把这本书浏览了一遍,尽管没有精读,依然感觉这本书通俗易懂,非常适合新手上手MSP430,首先感谢作者,还有前辈们的努力总结出的经验,这些对于我们新手太宝贵了,由衷的感谢!!接下来谈谈我对这本书的认识吧。

    1)前言中对TI、单片机的发展史进行了简单的描述,让我对MCU/msp430有了初步的认识;

    2)菜鸟基础篇,对launchpad板子做了简单介绍(硬件资源、调试接口、demo程序基本功能、跳线功能),让作为初学者的我对板子有了初步的理解,通过介绍板子配套扩展器件的使用,让我了解到板子的高级例程以及可以实现的各种功能,让我对MSP430期待倍增!

    3)官网课程篇,让我对MSP430有了更详尽的了解,让我对这款目前星球上最低功耗的微处理器心驰神往!

    4)高手实战篇,这部分内容很精彩,MSP430在高手手中居然可以实现如此之多酷炫功能,果然给力!期待ing~

    最后感谢TI为我们提供的这次学习的机会,希望自己可以成为一名优秀的工程师!

  • 我是个单片机爱好者,也是新手。之前看过学长玩过msp430这款单片机,听说它超低功耗上面有着卓越的性能,也看了资料上的介绍和哥哥模块的说明,一个小小的片子里面集成了很多很多的模块,包括内置时钟,spi,ad等等 ,我很感兴趣,希望能进一步学习msp430这款单片机,用这个单片机做一个小制作。

  • 我是初学者,一开始对430不是很看好,但通过对此pdf的阅读(菜鸟基础篇),文章对launchpad板子做了简单介绍(硬件资源、调试接口、demo程序基本功能、跳线功能),让作为初学者的我对板子有了初步的理解,通过介绍板子配套扩展器件的使用,让我了解到板子的高级例程以及可以实现的各种功能,让我对MSP430刮目相看。我相信它是个不错的学习工具。

  • 我是个单片机爱好者,以前一直跟着学长学习单片机以及项目的开发 ,但一直对430接触不多。直到最近在论坛发现了《玩转MSP430》一书,本书内容深入浅出,可以说是从入门到精通,而且其优良的性能确实足以让人心仪,尤其是它的低功耗性能。将会进一步 努力去研究它,相信 会在以后的项目大显身手。

  • 最近参加了430杯的比赛,指定用430 launchpad。之前没用过单片机但为了参加这次比赛开始学430.用的教程就是这本书。这本书从浅到深,一开始介绍了430的特色,之后又从浅到深的讲解了430的功能,很详细的讲解了怎么使用430,让我从不懂很快就入门了,这本书让我了解了430,也感觉到430的强大,我想日后我也会经常使用430单片机。这本书不仅仅是入门能用,而且在书里也有很大很多巧妙的使用430,对我们初学者有很大的帮助!

  • 通过学习端口的分时复用,Launchpad能实现的功能瞬间多了好多,不错!其中第三章的实验有点小难。

  • 一直没有接触过MSP430单片机,据说MSP430单片机是一款性价比很高的单片机,最近在实验室 ,听说要用MSP 430单片机做项目,我也想学习一下这款单片机。很高兴论坛举办了这次活动,我才有机会接触这款单片机。看了《玩转TI MSP430 lanuchpad》这本教程,首先我开始以为是英文版的,一看是中文版的,那么对我们来说就更容易理解啦,而且写的很好,很容易让一个从来没有接触过MSP430单片机的人上手。该电子书总共分为3个大的版块。一:菜鸟基础篇。该篇很详细的介绍了MSP 430 launchpad的总体框架。让我们这些新手有一个大体的印象,知道该launchpad到底有什么资源,能实现什么功能,还有一些体验心得,让我们可以参考,里面介绍了时钟配置,ADC,Uart等资源,首先让我们大体掌握了MSP 430,对它有个初印象。二:官网课程篇。开头介绍了Value line产品,当然最重要的就是功耗。最新推出的MSP430微控制器是基于FRAM的产品,可以让目前MSP430的功耗 比现在的功耗降低一半。比如目前MSP430的功耗大部分是每MIPS 250μA,而我们基于 FRAM的MSP430系列产品,每MIPS只需要100μA左右,具有超低功耗的特性,也可以说是 目前星球上最低功耗的微控制器。也介绍了开发环境CCS,而且不用升级,那么给客户就带来了很多的便利。也介绍了CCS的强大功能。下面就介绍了一些模块,让我们更加深入的了解该款单片机。介绍了低功耗实践篇,可以很好的引导我们开发MSP430单片机。TI网站详细的介绍了430所有低功耗的特点,其中包括可以实现多种的 操作模式,如0.1μA断电模式,RAM能够保持通常所说的LPM4的模式。 0.3μA的待机模式,通常称为实时时钟模式。在运行时,若程序在RAM运行,每MIPS为 110μA;用flash运行,每MIPS为220μA。 也介绍了MSP430电容式触摸检测方法 的解决方案。让我们用户可以参考。三:高手实践篇。该篇就不是入门级别啦,介绍了用MSP430单片机做的一些低功耗产品,让我们可以在头脑里有个想法,当然也可以作为参考。同时也体现了MSP430单片机的低功耗和性价比。是我们值得学习的一款单片机。

    除了这三个板块外最后还有资料汇总,一些引导。让我们省去很多麻烦。可以说是想的很周到啊。

  •          MSP43单片机是我向嵌入式的第三站,去年因参加你们的看视频送开发板活动遗憾没有中奖,后来因为一些事情耽搁了,现在看了这个活动真的是非常高兴。

             本书的第一单对MSP430 LaunchPad这个精简而强悍的一发板作了一个十分详细的说明,之前在网上看见好多同学买了之后不知道如何使用。我想要是看了这本书之后就一定会以她有一定的了解。

            第二单,把在官网课程篇作了一个总结和补充,集成环境CCS的介绍,从时钟、GPIO、定时器、AD、一直到串口,可以说LaunchPad上能用的东西都介绍了,中间还介绍了430的最强项,超低的功耗。让我感觉很牛的就是,在入门学51的时候中断是不可以嵌套的。430却行。

            在第三单中看到了,各位EE上的高的所做的实在是在有创意了,主也让我想起了这这两天为公司的激光打标机做一个完全独立于机器计数器,为选芯片而纠结。我现在想就是430。

            作为一本书,严格也说,不是一本书,感觉他是TI与众位大神、同学交流的一个平台,因为其中有TI工程师的指导,也有EE论坛中那些无私开源他们创意与心血的牛人。觉得这个模式非常的好,希望以后能多多出版。

  • 下载了(玩转TI+MSP430+launchpad.pdf),对第一章的1.4 LaunchPad之系统初始化及时钟配置印象比较深刻,官网课程里面关于CPU和基本时钟的讲解一笔带过,讲的不是很明了,阅读完(第一章的1.4 LaunchPad之系统初始化及时钟配置)之后,对430的这一块的知识理解深刻,解决了这一块的很多疑问和不明白的地方,后面的第三章高手实战篇也学习到了很多应用方面的知识,整体来说(玩转TI+MSP430+launchpad.pdf)是关于TI+MSP430+launchpad的一个知识的汇总,从里面可以学到几乎所有的关于TI+MSP430+launchpad的知识。很好的一个总结。

  • 去年下半年因为项目,想设计了个采用msp430的板子,就入手了个launchpad。当时感觉资料是挺多的,但是还是花了挺多时间学习的。

    今天看到这个玩转launchpad,感觉确实是非常全面,从入门的基础介绍到高级功能的实现,只恨自己在做项目的时候还没有整理出来这么好的资料。

    关于这本玩转launchpad,我看了以后有这么几点感想

    1.把官方的课程做了详细的整理,官方的视频是好,但是又臭又长,整理之后可以有重点的阅读,赞一个!

    2.关于低功耗。大多数人用msp430系列还是看重它的低功耗功能吧,不然其他单片机也可以。430的多种低功耗模式可以选择,这点是很不错的。但是如果不能让单片机处于低功耗模式,又想尽量降低功耗怎么办呢。这是我遇到的实际问题。解决方法就是降频,降低系统频率可以减少功耗,系统需要正常工作的时候再把主频提上去。这个好像没在手册里体现。

    3.高手实战篇里的一些使用技巧可以再做些整理。比如欢乐颂里用到的精确定时方法。而且可以再加入更多实际运用中会用的技巧介绍

    最后,感谢EEWORLD和TI整理出来的资料,方便了我们的学习和使用。

  • 看完之后,让我回忆起了单片机学习之路,一路坎坷,一路艰辛,一路成长;从刚开始的51单片机——MSP430——STM32——TMS320DM6437,在此过程中,那时还没有《玩转TI MSP430 Launchpad》这本好书,纯属自己慢慢摸索,看英文文档,看官方例程,搞定了TI电子大赛,自己还用了个频率计、超声波和smart car 都能跑起来,学习和应用MSP430G2553过程中,让我快速成长。

    《玩转TI MSP430 Launchpad》对于我来说是个惊艳,回过头来细读了一遍,又是收益终身,对MSP430应用和实战又有提高;在没有教程的一路摸索过来,而如今真正看到了经典的教程,我自己很欣慰,继续前行。加油!