This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

《玩转TI MSP430 Launchpad》 电子书下载!

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MAX3232, MSP-EXP430FR5739, MSP430G2553, LM3S811

TI-EEWORLD联手打造的《玩转TI MSP430 Launchpad》与广大工程师朋友们见面了!按照传统的观念,单片机入门教材或工具书之类都应是由资深专业人士编写,而与此不同的是,本书中大量精彩内容来自于网友们的经验和知识,这些都是来自于实践的一手真知。

本书下载地址:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/zhca517

  •              正如序中所说,这本书是对于用户的价值是不可估量的。用了三天,终于看完这本电子书了,学习这款单片机就看这本书外加一些datasheet,就没问题了。

            我之前并没有接触过430,一款都没有,一直是用ST公司的STM32F系列,还有STM8,那也是一款不错的单片机。这一次正好借此机会了解TI的这款单片机。由于有一定的基础,所以对于一些架构,外设,指标都有一定的判断。

            先说功耗,是这款单片机的王牌,只有工程师才知道低功耗以为着什么,能源的节省,成本的降低,便携性的提高······,0.1uA的断电模式很抢眼,也转变了我对芯片的一些看法。

            外设比较灵活,灵活的Timer_A,简约的中断管理机制都是可以看成的优势。

            第一次听说Grace软件,一开始真不理解这到底是什么工具,后来感觉是一个可以不用手动设置就可为外设生成源代码的工具,我没理解错吧?呵呵。这种拖拽图形来完成对外设的配置让我对于编程的方式的观念有所改变。能生成全面注释的C代码?我都有点不相信。

            说实话,我觉得最好的部分是第三部分!实践才能出真知,对于我这个没有开发板的人来说,只讲架构,讲外设,讲开发环境还是不能让你更直接的接触到这款单片机,通过看了第三部分的实例,才对一些外设的配置、芯片的低功耗等有了一个较为直观的感受,就好像自己在调这一款单片机一样。

            看完书,真想自己亲自调试一下,不知TI能不能送一套啊?


  • 作为初学者,一直在网上看网友们的经验,学习这块开发板过程中遇到蛮多问题的,首先就是datasheet看不懂,一看全英文的头都大了,后面找驱动找IAR之类的也是累得够呛,如果是刚开始学就碰到这本书就好多了,现在回头看看,很多东西在这上面讲解的很好,通俗易懂,全是做板子人的精华啊,没有一丝赘言,很实用,真心觉得这本书不错,TI也很大方,送板子送经验,先谢过。MSP430低功耗非常有名,在这本书上也讲解得很好。

      看完这书才知道还有个Grace软件,可以自动生成代码的;这可比我们自己累死累活地编代码强多了,而且它可以帮助我们优化代码,这点很好。

       我的板子是TI送的,有个电容式触摸实验板,看到这本书上有例程,决定试着玩玩,这个以前还没玩过,有点像手机触摸屏的感觉,玩玩看。

  • 触摸板讲的很通俗,效果好的话,以后三防可以做的更简单。

    买个来实际试试。

  • 作为TI的坚定支持者,这本书为我提供了极大的帮助。相信这也是其他读者的感受。

    TI无疑是IC制造企业中的王者。无论是产品还是相关资料,都为它的使用者提供最好的帮助这本书也同样如此,即使是初学者也能轻松上手。这本书将图文并茂与实例解析完美结合,给读者以技术指导的同时,让读者对MSP430有了更直观的认识。从内容来看,这本书的确是极好的阐释了“玩转”二字,书中范例从基本的温度计到稍复杂的触摸按键,结合所给的官方教程,以DIY的形式让读者对MSP430的应用有了更深刻的理解。条分缕析,步步有图,这无疑为初学者提供了极佳的范例,摆脱了以往资料书的枯燥。着实可以让菜鸟成长为MPS430高手但我也不得不说,可能是考虑到这本书的读者大都是初学者,书中的范例虽然能很好的让初学者踏上高手之路,但总体上过于简单,没有更高层次的应用,想要更上一层,就需要读者通过自己在书中学到的对MPS430的深刻理解来实现了。

    总而言之,这本书无疑将为MPS430的推广和广泛应用做出巨大贡献。

  • 这本电子书的内容分按层次分了三个章节,第一章的内容多是论坛里前辈坛友们对单片机里的常用模块的介绍和解读,对我学习单片机很有用,总结得都比较好;第二章基本是TI培训课程里的内容,比较浅显易懂,但是我觉得工程师的讲解也有很多细节的地方,可惜没有进行相应的提取加入进去;第三章便是大神们用LaunchPad做的优秀作品的介绍,里面每个作品都提供了原帖地址链接,很方便就能查到相应作品的详细内容。这本书对学习TI的单片机的入门学习是很有帮助的,因为我就是看着这本书慢慢学习的LaunchPad,现在也能写一些简单的程序。谢谢本书的作者们为我们提供了这样的一个学习的资料。

  •         没看内容之前,看到书的大小有将近17兆,估计这这书弄不好还是像其他的单片机教程一样---一些乱七八糟的内容占了一半,然后就是几百页的长篇大论。不过看了一下目录就稍微放心了,不到一百页而已。用一百页的书来介绍一块开发板,肯定浓缩就是精华,像我这样的MSP430应该是值得一看的

             看到第一篇的目录,几乎可以用眼前一亮来形容--感觉详细的不能再详细了(怎么详细的介绍一套开发板而又不占用太大的篇幅,我觉得这个可以作为一个模板)。。前几节几乎是把新手当做一个彻底的单片机新手来教的。特别是像我这样的MSP430菜鸟,从板子的驱动安装,到板载资源以及板载资源像看门狗,定时器,uart的配置方法,以及各个资源详细的使用方法,比如LaunchPAD 上的ADC,timerA的uart功能,uart的串行接口的实现方法,触摸板的使用方法。还详细了介绍了新手容易理解错误的地方,比如G2231的时钟结构及不同时钟信号源之间的区别,使得新手更好理解这些概念上的东西。

    第二篇就像篇名一样比较官方了,跟其他单片机的书一样,详细介绍了开发环境,开发方法。开发环境CCS没用过,51时用的是IAR就没去看CCS的使用方法,说是基于eclipse的集成开发环境,估计和普通的eclipse也不多。接下来就是其他单片机书差不多的的内容了,CPU与基本模块,中断与GPIO ,定时器和有些单片机没有的看门狗以及有些没有集成到单片机的ADC,和串口的工作原理。

    俗话说光说不练假把式,第三篇就是实战篇了,说的就是一些小项目了。相比前两篇的详细说明,这一篇大多数只是一笔带过,粗略的介绍一下launchpad能做的实验以及一些算不上修改代码的修改。不过相关项目的网页链接倒是值得一赞,免去了一个个去找的麻烦。如果可以的话,最好将相关项目的文件压缩包放在一起,连同电子书一起放在下载链接,这样的话也能省去不少麻烦。

            最后提点小小的建议,不知相关工作人员能否看到:正如前面说的,电子书的体积太大,不到一百页就将近17兆(估计是带了很多照片的原因),用手机看的时候翻页真的很久啊。程序员很多都有颈椎问题,躺在床上用手机看书比坐在电脑前好多了--相信不止我一个人有这问题。。。。。照片能省的地方就省吧。。。。。

  •     接触MSP430大概两年的时间,从当初51单片机都没学好的菜鸟到参加TI C2000及MCU创新设计大赛并获奖,在这个过程中TI社区和EEWORLD给了我巨大的帮助,学习过程中遇到的很多问题都是在TI社区和EEWORLD找到了解决的方法。

        《玩转TI MSP430 Launchpad》菜鸟基础篇的内容我几乎都在EEWORLD中看过,是初学MSP430很好的敲门砖。ADC10和UART模块作为最基础最直观的片上资源可以帮助初学者快速上手,我认为这是学习MSP430的必经之路。掌握了这两个模块的寄存器配置和应用程序设计步骤后,在使用MSP430其他系列芯片时,对其他片上模块便可以照猫画虎的进行配置和使用,毕竟G2系列的片上资源有限,Launchpad是一块很好的学习板,但在较为复杂的应用场合,可能需要选择MSP430其他型号的芯片进行应用设计开发。触摸板我只有1.8节的那块,1.9节的触摸板在论坛上见到过,没接触过实物,大概是早期的测试版吧。

        官网课程篇中,最吸引我的应该算是Grace了,第一次看视频时感觉眼前一亮,和我已经习惯的“写程序”完全不同!只需要进行简单的图形化界面配置,就可以实现和写程序一样的结果,事半功倍,何乐不为?

        至于高手实战篇,每个例子都很酷,可惜还没有仔细彻底地看过代码,以后有时间会研究学习的。

        建议增加对MSP430Ware的详细介绍,最初进行MSP430F261x芯片的使用时,并不了解MSP430Ware,只在官网下载了MSP430F261x系列的示例代码包。现在,MSP430Ware包括了MSP430全系列的C示例代码,几乎涵盖了每个模块的应用示例,一定会使初学者受益匪浅。

        总体来说,《玩转TI MSP430 Launchpad》是初学者的宝典,衷心祝愿将此类活动继续下去。希望不只是MSP430 Launchpad,还可以尽快看到关于FR5739,F5529,甚至C2000 Launchpad和Stellaris M4 Launchpad的类似电子书,这些都在TI社区和EEWORLD进行过看视频答题免费赠送或低价购买等活动,对初学者来说普及率较高,且价格便宜,尤其适合我们学生一族进行学习与使用。

        最后,祝TI生意兴隆!祝EEWORLD越办越好!

  •                    单片机的技术书向来是以枯燥、无聊著称的。主要原因就是单片机是软件和硬件的结合,而中国的计算机开发人员很难再两个领域获得经验,严谨的硬件学科和以人为主的软件艺术的矛盾使越来越多的人远离单片机,很多人用NI的软件做单片机的开发,这些都是逃避,其实单片机的开发也存在的科学性。各个端口的独立、硬件驱动和软件的映射编程、软件的模块化编程,这些要素都是可以合理的结合在一起的,使得单片机编程充满科学性和趣味性。

                    《玩转TI MSP430 Launchpad》不是一本以技术深度取胜的技术书籍,它是配合TI的msp430的开发板的书籍,相关硬件在100元人民币内就可以解决,而你获得的是一个有有串口、有ADC、有温度传感器并可以外置电路的核心电路板。配合这本书你可以在用小于100元的成本掌握一门技能,而不用去上什么培训班之类的,如果最后你水平想法独特,玩去可以做个合适的小制作,然后卖个别人,这样你的学习成本基本就是你的学习时间了。

                    絮絮叨叨这多,只是为了说明这本书很值得一读,无论你是高手还是入门,都可以找到适合自己的知识内容。比如初学者最常问的是硬件和软件应该怎么做,好笼统的问题,实际就是如何用软件去驱动硬件,也就是说我们开发中的初始化和使用用如何用计算机语言去操作硬件。在书中的第一部分已经解决了这类问题。

                    初学者的问题二一般都是“我如何去配置我的开发环境”,这也是入门高手的比较之路,软件软件、硬件环境、硬件端口的定义,如何使用增值软件等等等等都可以在第二章找到。CCS是软件开发环境,grace是端口配置工具,如何配置适中,如何配饰gpio,定时器、看门狗的初始化都在第二章可以找到。

                   其实读完前80页的内容完全可以开始一个单片机开发工作了,这时候可以读读第三章,看看别人怎么用这个片子完成一个作品的。这就像同样一个命题作文,有人就是作文,有人就是作品,还有人可以写成著作。

                   msp430 launchpad+《玩转TI MSP430 Launchpad》给你的就是一个机会——进入一个学科的机会,进入一个领域的机会,进入一个爱好的机会。那么我们来一起尝试一下430吧。

  •     去年的时候,开始接触了430,可以说当时正是launchpad的出现,让我从众多MCU中选择了430.

       《 玩转 TI MSP430 LAUNCHPAD》这本书结构十分清晰,分为基础、官网课程和高手实战三个部分,一目了然。本书把论坛里经典的帖子整合到了一起,并做了分类,可以说全都是精华。

        菜鸟基础篇从最开始叙述,甚至连安装驱动都有,可谓十分详细;对于初学者来说真的是十分好,入门绝对没问题了。

        官网课程篇,我看好多人都说视频多好多好,但我觉得它只是个对430产品的简要介绍,对于学习用处并不大,到更像是产品的宣讲,不过本书中则做了进一步改进,内容详实了不少,我看比原来的ppt课件好多了,对学习也有很大帮助。

        高手实战篇,则是将论坛的一些精华帖摘了出来,让大家可以进一步深入的学习,也提高了学习的趣味性,可谓是锦上添花。

  • 感想:

         《玩转》从某种意义上来说是一次较大的创新、变革,因为首次是将实际使用中的心得体会作为主题,而非官方的数据参数上的指导,官方的软件说明往往比较枯燥乏味,看了很久都会让人无从下手的感觉。但是从《玩转》入手,不用想太多,跟着实验一步步走,就很容易了。后面部分和其他资料大同小异,就不评论了。

          作为一次尝试,感觉这一版《玩转》象征意义大一实际意义,反响很好,还有许多细节需要优化调整。

     

    建议 :

          第一章每一节大都直接照搬论坛原帖,根本没有好好处理,给人体验不好。如不少地方缺少图片,还得从最后链接进入原帖查看,不少亮点其实是在回帖中的,也可以编辑到每一小节中,否则,很多都需要进入原帖,还不如版区直接看精华索引实在了。

          第一章中各小节之间由于出自多人之手,必定难以衔接,而 《玩转》也没加处理,所以有时看完一个小结后下各小结跳转太快,建议下一版中更合理安排顺序或插入必要的衔接。

          全书注释较少,有些内容前面简单略过的后面可能会详解,看到后面有时会让人觉得前面的疑惑原来解答在这里的感觉,如果各章节间再多编辑修订,看着会更容易。

           全书重点就在第一章,各人觉得 第二章可以和第一张混编,效果更好。

     

    补充:前面评论可以看出许多人都是老手了,而我是个完全的新手,也是从一个初学者的角度来看《玩转》的,从方向上这种方式更科学,从细节上看需要改善,期待下一版。

  •         参加过论坛的活动中了MSP430的开发板,只是按照说明把实例程序下载几次。这回有了电子书的帮助,可以更加仔细的学习了。大概看了一下电子书,感觉很人性话,每个知识点讲解的都很详细,并都有相应的论坛链接让学习者都可以借助网络使学习内容加以延伸。第三章的高级应用可以一步步的带着学习者制作项目,使学习者的实践经验得到加强。附录二上面还有很多相应的问答,我就是刚使用的时候因为驱动的问题找了好久才在论坛上得到答案。而本电子书系统的将常见疑难问题一一列出,并给出解决方法,非常的适用。看到这篇文档想起刚拿到Launchpad的时候,那时对msp430充满了好奇,为能够快速上手天天泡论坛,查资料。想起刚点亮一个灯时的喜悦,和调试iic的懊恼。现在也对msp430也了解很深了。可回头一看这篇文档,所有的优越感都消失了。苦苦搜寻的资料这里都有,连软件使用还有。最后连实际应用都有。这篇文档早点出现就好了,一下缩短了对Launchpad认知和应用的时间。这篇文档对msp430的各模块进行了详细的讲解,也有实例用应用。

  • 内容很完善的电子书!文章的序和前言描述了MSP430在中国的发展历程,让人看了也不禁感慨其发展的速度之快!第一章,我完全没想到第一章是这样的,之前我一直以为通读用户手册是了解LaunchPad的最好的办法。现在我发现菜鸟篇真的不错哦。以一个初学者的角度去讲解LaunchPad的基本内容,介绍了其基本的配置,体验的过程以及一些基础性的实验,从而为接下来系统地认识和扩展做了很好的铺垫。第二章,弄的不错,把ppt不详尽的地方解释了下,补充的很好,很全面。读完之后收获还是挺大的。将整个官网课程作为文章的第二大章。官方的视频是针对LaunchPad定制的,针对性强,因此放在第二章来介绍并引用是再合适不过的了,尤其是在有了第一章的铺垫之后。第三章,硬件了解了,基础实验做过了,基础课程学习了,那么肯定会想要更上一层楼,于是就到了第三章,高手实战篇。这一章是有大量的实际历程和代码,读者大可在给出的历程上进行改进和整合,从而做出自己的东西来。

  • 第一次接触430系列的开发板,读了该书,对430有了初步的认识。特别是第三篇的实例,让我有想赶紧拿起板子去实践一番的冲动,前面对于基础的介绍感觉也比较到位,挺适合我这样的新手的。

    希望能尽快拿到板子,享受学习开发的乐趣。

  • TI 总是这样太给力,我想我应该多花一些时间在MSP430上面,尽管我现在使用的是microchip的mcu,以及 台系的MCU.

  • 以前只在论坛里找430相关的资料,现在看了这书更系统了解其内容。更深入了解了MSP430,谢谢

  • 我是新手,手里正好有这块板子,希望这个教材会有帮助。以后有心得了跟大家分享!!

  • 谢谢分享,最近准备使用MSP430,学习一下先

  • 自从有了《玩转TI MSP430 Launchpad》,妈妈再也不用担心我的学习了^_^

    说实话有了这本书,入门都快多了

  • 为什么我下载的打不开

  •  参加过论坛的活动中(MSP430的开发板),是按照说明把实例程序ok几次。有电子书的帮助,ok thank you.