我是用来测量频率的,所以在计数器上连接一个高精度的温补晶振来作为标准,计算其他慢速信号的周期。
所以这个晶振的频率应该越高越好,那么计数器允许的最大输入频率是多少呢?是不是与单片机允许的最大时钟有关系呢(msp430F149为8M,G2553为16M,F5529为25M)?是不是不应该大于单片机允许的最大时钟呢?
另外做过实验:我在F5529上,MCLK用的是DCODIV(8M左右),SMCLK为25M(外接的晶振TX2),计数器timer1采用的是内部SMCLK(25M),被检测的6K外部信号连接到timer2上,测量过程没有任何问题,没有出现错误。这是不是说明计数器采用的信号与当时的MCLK没有必然关系?那么我计数器可不可以采用一个外部的信号大于25M?