This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430 的USART 可以同时工作在UART 和SPI 模式吗?
楼主你好!
在器件级别而言,两种模式都是可以互相切换的。实现上,根据应用要求,可能需要软件和一定的硬件防止接受和发送冲突机制。
一个USART模块不能同时工作在UART 和SPI 模式下,它只能被配置为UART或者SPI模式;但是MSP430系列芯片好多集成不止一个USART模块,你可以一个设置为UART,一个设置为SPI
的确,一个USART模块不能同时工作在UART和SPI模式,同一时间只能工作在其中一种模式。如果楼主同时需要UART和SPI,可以选择有多个USART模块的器件,或者也可以用普通GPIO来仿。
可以任选一种进行应用,而且spi和uart所需io数也不同
不可以同时用,只能配置为一个。
可交替使用,不能同时使用。一般会有2组sci口,足够使用
楼上的说法正确,有较多的芯片有多个串口,可以一个配置成uart,一个配置成spi。这样就不冲突了。