This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用开发板SEED-EXP430F5529V1.0 自己新建一个project文件,电脑是WIN7系统,在工具栏file----new-----CCS project------connection(此处有三个USB接口,一个为TI MSP430 USB1~3 ),无论我采用1还是3,当我debug时候,总是给我报出以下窗口:
另外就是 关于target configuration 的设置,是否跟这个有关,截图如下,还有一点就是无论我怎么设置,Test connection 下面的Test connection 总是黑暗的,该如何设置才可以h。
这项不用变动,使用默认的即可。
那出现第一张图片的原因是、、、
xiaolu liao1, project->New CCS project, 然后按照下面图片填写和选择相应内容(可选Empty project(with main.c) 也可选Blink the LED),之后finish,再试试。出第一张图片的原因可能是因为你选了USB3
谢谢Lina Lian问题已经解决了,是你说那的那么回事,因为我是考虑电脑驱动的端口如下:
所以我也这样设置,想请问下,这个端口跟软件那个有关系?谢谢
实际上这个就是usb转串口的东西,默认的usb1对应的就是MSP430 uart口,自动回去匹配的,
你这里的COM3自动和CCS中的USB1是对应的,CCS中的USB2和USB3,你可以用来使用CCS同时连接多个仿真器。
谢谢啦!