1 测试参数
数据表中的所有指定值都是在某些可能会影响结果的条件下测量的,例如:
- 环境温度
- 电源电压
- 对于active模式:时钟源频率和代码位置(Flash/ RAM)
- 没有任何模拟外设处于活动状态(通常,模拟外设消耗大量电流,而数字外设消耗的电流非常低)
- 等等
2 避免浮动的I/O 引脚
默认情况下,所有I / O引脚在复位后均默认设置为输入。为了避免浮动输入引脚消耗更多的电流,所有未使用的I / O均应设置为输出低电平。例如,如果该引脚与外部上拉电阻相连,则意味着该引脚应设置为输出高电平。
3 未使用引脚的连接
确保除I / O引脚外,其他所有未使用的引脚符合建议的连接,用户可在《Family User's Guide》中找到(通常在“System reset, interrupt”一章中,以“Connection of Unused Pins”为名称)相关的建议。