This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F1121A

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121A


我公司需要你们的帮助。
在使用贵公司开发的MSP430F1121A芯片时遇到如下问题:
在使用P2.3和P2.4做为计数端口时,温度的高低会很大程度上影响计数的数值,
当温度降低时,计数数值增加,(从20℃到5℃时增加约15%)
反之,对芯片的壳体进行加热时,计数数值降低。
急切盼望TI公司可以帮助我们解决此问题。

后附电路图。

  • barryliu 说:
    在使用P2.3和P2.4做为计数端口时

    能否具体说明一下?或者附上相关的代码?

    barryliu 说:
    温度的高低会很大程度上影响计数的数值,

    请问目前的最高温和最低温大约是多少?

    barryliu 说:
    后附电路图。

    若是可以的话,请给出您的电路图,谢谢