Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
大家好!
我以前设计了一个产品,用的MSP430F5438A,在使用时,发现如果外部电源中有电磁阀设备做闭合和释放操作时,单片机会跑飞或者死机.
即使电磁阀 继电器用另外一路开关电源, 还是会产生影响, 居然通过220V能影响过来. 我给加了金属屏蔽壳体.
我以为是我电源设计的不好, 我买了很多电源滤波模块, 都没有能处理掉.
我以为是我布线不好, 或者有外部器件导致, 我买了2家开发板, 还是会重启.
于是我以为是TI的单片机性能不好, 准备换个品牌的. 但是突发奇想, 我有款产品是FR5969, 我买了一块这种开发板, 居然完全不受干扰.
而且发现MSP430F5438A的H G版本没有F版本抗干扰.
所以请问: 有没有和MSP430F5438AIPZR同样封装的芯片, 推荐一下, 我好测试一下是不是5438A系列问题.
谢谢!