在使用驱动时发现,找不到可以关闭复用功能的寄存器,发现有打开的 没有关闭的 貌似只有GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin和GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin,比如我想关闭某个管脚的PWM,是否可以用驱动库设置 @TI FAE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用驱动时发现,找不到可以关闭复用功能的寄存器,发现有打开的 没有关闭的 貌似只有GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin和GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin,比如我想关闭某个管脚的PWM,是否可以用驱动库设置 @TI FAE
void Timer A outputPWM (uint16 t baseAddress, Timer A outputPWMParam ∗param)
Generate a PWM with timer running in up mode.
您可以使用上面的API来生成pwm。若是想重新设置输出的话,我认为可以使用
void Timer A setOutputMode ( uint16 t baseAddress, uint16 t compareRegister, uint16 t compareOutputMode )
Sets the output mode. Sets the output mode for the timer even the timer is already running.
user3854913 说:比如我想关闭某个管脚的PWM,是否可以用驱动库设置
能否详细说一下?是直接禁止该引脚输出pwm吗?