从数据手册中看到,MSP430I2040的INFO FLASH的大小是1KB,
从寄存器手册看到,INFO FLASH只有一个段(segment),大小为1024字节,最小擦除单位刚好也是一个段(segment)。因为芯片使用了内部DCO时钟,也用到了INFO FLASH中后面64字节的数据,所以在往INFO FLASH中写入数据时,要先把INFO FLASH的数据读上来,可是内存只有1024字节,现在INFO FLASH大小就需要1024字节了,这该怎么处理?我记得之前好像在哪里有看到MSP430I2040的INFOFLASH的大小是512字节的,所以想找你们确认下,这手册上写的MSP430I2040的INFO FLASH大小是1024字节还是512字节,然后最小擦除单位又是多少?