This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp-exp430f5529 USB仿真问题

使用ezusb链接电脑后,板子上的液晶屏会亮,能显示运行实例程序,可是电脑上没有反应,没有安装驱动的提示,在ccs里面debug的时候总是报错MSP430: Error initializing emulator: No USB FET was found。请教是不是仿真器或USB口的连接问题,有没有办法自己解决。。

  • xiaodong Jia, 按照你的描述,你的板子的eZUSB部分可以正常供电,但是不能提供二线SBW Debugger功能了,估计eZUSB部分硬件或firmware有损坏。请问你手头有没有MSP430 launchPad或者其他类型自带EMULATION的板子,或者另一块多余的5529的板子,你可以直接用连线将好的那块板子的DVcc,GND,RST及TEST连接至要调试的板子上,即可进行debug.

  • 如果硬件没有问题的话,可以尝试一下手动安装USB模块的驱动。

    Drivers.zip
  • ZhaoF 

    你这个情况好像我曾经遇到过,但是我的解决方法就是将ezUSB拔掉,重新连接即可,尤其是当你报错时候,拔掉重新弄即可,关于驱动好像不要安装吧,我现在也在正在学习中,没安装过什么驱动

  • 你好:

    要确认PC到底有没有找到eZ430,首先打开PC极的设备管理器,在USB栏目或者端口栏目查找是否有新的USB设备出现;

    再一个,确认F5229开发板的三选一开关拨在正确的位置,这个板子有两个USB口,请确认连接正确。

    谢谢。

  • 你好,我的板子也是出现这种问题,我把程序烧进去了,而且程序在连接到电脑时是在运行的,但是再调试程序就不行了。今天下午的时候板子被我摔了一下,但是应该没有问题吧,貌似是我从按下RST5529键之后才出现的问题,具体会是什么原因呢?