This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于MSP430G2553 是否可以接 蓝牙模块

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

各位大牛:
   请教下MSP430G2553(20PIN的TSSOP封装)是否可以通过串口接蓝牙V4.0模块,急用。如不可以是否可以推荐下类似的低功耗MCU,外设只有一个串口转蓝牙模块和两个IO口即可。因为体积限制所以要求封装不超过7mm*7mm

  • xiaolong zhang2, msp430g2553有USCI外设,可用作UART模式。故一个串口和2个IO口肯定是可以提供的,是可以用来控制蓝牙模块的。但是你需要评估一下是否还需要用MSP430g2553来做其他的处理功能,来评估一下其主频和资源是否足够。

  • 谢谢,我这个就只用蓝牙简单收发配对而已,因为之前问有的人说是不能连接蓝牙模块。这个速度够了,我们这个对速度要求不高,主要是对功耗要求很高。

  • 有串口功能的单片机都可以接透传模式的蓝牙模块,没有串口也可以想法模拟串口使用(不推荐,麻烦可靠性差)。一般透传蓝牙模块不进行主从切换的话 和单片机连接RX和TX即可

    想低功耗的话可以给蓝牙模块供电加开关,在不需要蓝牙时给蓝牙断电。这个需要程序设计,产品使用方法上支持。