Part Number: MSP430G2553
以下是我的printf函数:

该函数打印不了32位的数据但是可以打印16位的数据,应该如何实现32位数据的打印呢?

两个16位的数据不能合成一个32位的数据?这是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSP430G2553
以下是我的printf函数:

该函数打印不了32位的数据但是可以打印16位的数据,应该如何实现32位数据的打印呢?

两个16位的数据不能合成一个32位的数据?这是什么原因?
您需要更改 CCS 中的 sprintf 设置以支持 32 位值。启动新项目时,它默认设置为“minimal”。另外两个选项是“nofloat”和“full”。当您不打算使用浮点数时,“nofloat”就足够了。但是“minimal”不能处理 32 位。为此 -在项目资源管理器中右键单击您的项目名称,然后选择“Properties”。然后转到此选项并选择右侧的“nofloat”:

现在 sprintf 将支持32 位,但此外您必须告诉它正在使用一个长变量,因此在函数调用中添加一个额外的“l”。类似下面的这样
sprintf( print_str, " FileIndex %x\n", FileIndex );
将更改为
sprintf( print_str, " FileIndex %lx\n", FileIndex );
如果您希望十六进制全部为大写,则将“x”设为大写
sprintf( print_str, " FileIndex %lX\n", FileIndex );
当然,请确保您的print缓冲区有足够的字节来保存结果。
你好,我的当前版本为
但是没有你所说的选项,从官网最新下载的ccs10也没有。

在这里找到了,现在有个问题,选择这个选项后,程序运行一直重启,这是什么原因呢?
程序运行一直重启
能否详细说明一下?另外若是可以的话,请直接私信/上传工程,我在开发板上测试一下
是结合外部IIC测试发现这样修改后会出现重启,接下来打算用IAR试一下,请问有IAR的MSP430G2553例程吗?