Part Number: MSPCAPTDSNCTR
如果您的 Microsoft Windows 10 PC 使用 4K 显示屏,并且正在使用 TI 的 CapTIvate 设计中心、超声波传感设计中心或电能测量设计中心软件工具,则这篇文章适合您的情况。
许多新笔记本电脑开始配备 4K 显示屏,这导致了一些不佳的用户体验,某些软件包无法根据显示屏和操作系统设置正确缩放图形界面。 在某些带有 4K 显示屏并启用了 DPI 缩放功能的 Windows 10 PC 上,前面所说的支持多种基于 MSP430 的 TI 感应和测量产品的软件工具可能在启动时不会应用适当的缩放,从而导致字体和图形尺寸非常小,用户无法轻松读取。 如果在 PC 上运行最新版本的 Java 运行时引擎,则可能不会遇到此问题。 但是,如果您运行的是较旧版本,则很可能会遇到此问题。