This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] MSPCAPTDSNCTR: 在使用 4K 显示屏的 Windows PC 上,用户界面文字和图形尺寸太小

Part Number: MSPCAPTDSNCTR


如果您的 Microsoft Windows 10 PC 使用 4K 显示屏,并且正在使用 TI 的 CapTIvate 设计中心超声波传感设计中心电能测量设计中心软件工具,则这篇文章适合您的情况。

许多新笔记本电脑开始配备 4K 显示屏,这导致了一些不佳的用户体验,某些软件包无法根据显示屏和操作系统设置正确缩放图形界面。  在某些带有 4K 显示屏并启用了 DPI 缩放功能的 Windows 10 PC 上,前面所说的支持多种基于 MSP430 的 TI 感应和测量产品的软件工具可能在启动时不会应用适当的缩放,从而导致字体和图形尺寸非常小,用户无法轻松读取。  如果在 PC 上运行最新版本的 Java 运行时引擎,则可能不会遇到此问题。  但是,如果您运行的是较旧版本,则很可能会遇到此问题。

  • 要纠正此问题,请在 Windows 10 中执行以下步骤:

    1. 右键点击要用于启动工具的桌面或开始菜单快捷方式,然后选择Properties
    2. Properties中,选择Compatibility选项卡。
    3. Settings下面,选择Override high DPI scaling behavior
    4. 在打开的新Properties窗口中,选中名为Override high DPI scaling behavior的复选框。
    5. 在同一窗口中,将Scaling performed by下拉菜单更改为System选项。

    进行这些更改后,启动工具。  执行这些步骤会促使 Windows 系统对接口面板应用适当的图形缩放。