This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ultrasonic Sensing Design Center中的Calibration界面始终显示灰色的“Volume Flow Rate Calibration Parameters”?
请问该如何启用呢?
您好!
使用的开发板,已经连接了换能器!
也是灰的,无法操作?
请问上图是在软件的哪个界面?
我这边没有看到Volume Flow Rate Calibration Ranges选项呢?
应该是版本的问题,您使用的是哪个版本?可以打开安装文件夹下的doc来查看使用手册,如
C:\ti\msp\USS_02_40_00_00\USS\docs\UserGuide\UserGuide 双击index
最好是使用最新版本,而后在上面我提到的文档内找到user guide。我是用的02-40
您好,
应该是使用的方式不对,如果您要使用校准功能的话,需要修改以下内容:
Thanks!
Best Regards
Johnson