Part Number: EVM430-FR6043
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,
iar for MSP430在debug过程中程序正常运行,停止debug后,复位就不工作。程序貌似重启或不运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: EVM430-FR6043
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,
iar for MSP430在debug过程中程序正常运行,停止debug后,复位就不工作。程序貌似重启或不运行。
建议您直接使用uniflash直接烧录程序看是否可以运行
IAR的话,能否给出相关截图?您在下载时使用的是download and debug?
使用了uniflash直接烧录,MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo.txt ,烧录是成功的,但烧录完成之后,也是不正常。
但烧录完成之后,也是不正常。
能否详细描述下不正常的细节以及您现在的情况?
使用的EVM430-FR6043评估板,FET供电,可能是供电不足,但还不确定。跳帽是按照 流计指南跳帽的。具体现象是:使用IAR或者CCS在线调试+DOWNLOAD时,程序运行正常;然后停止调试,拔下USB,然后再插上USB后,程序运行不起来,表现为 没有反应,LED灯也不亮(在进入main时点亮LED),段码屏一直显示几个符号,有轻微的闪动。同样的也使用了uniflash下载程序,程序下载显示成功,拔下USB,插上后,现象与上面一样,没反应。
问题解决了,是J2的1和2引脚,以及J4的2和3引脚,没有短接。加上跳帽后,问题得已解决。感谢大大的支持!!!