This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F6723: SD24B/AD24位 的使用内部参考电压 为什么在切换参考电压时ad值变化不大

Part Number: MSP430F6723

如题所述,在使用MSP430F6723IPNR的24位ad采集电压时使用的是内部参考电压,采集的ad值和电压值均不准确,在切换参考电压值时发现采集的ad值也变化不大。软件上已经配置了内部参考电压。硬件上REF管脚悬空,硬件原理图如题所示

  • 采集的是SD0P0管脚的电压,输入电压固定在1.03V左右,内部参考电压选的是2.5V,根据采集的结果发现采集的电压根本不准确 

  • 建议您先参考下TI例程测试一下

    硬件上REF管脚悬空

    这个引脚的话,建议在Vref 和 AVss 之间加100nF的电容来减少参考电压噪声

    在 MSP430Ware_3_80_13_03\examples\devices\MSP430F5xx_6xx\MSP430F673x_MSP430F672x_Code_Examples\C 内

    MSP430F673X_SD24B_01.c SD24_B, Continuous Conversion on a Group of 3 Channels
    MSP430F673X_SD24B_02.c SD24_B, Single Conversion on a Group of 3 Channels
    MSP430F673X_SD24B_03.c SD24_B, Continuous Conversion on a Single Channel
    MSP430F673X_SD24B_04.c SD24_B, Single Conversion on Single Channel Polling IFG
    MSP430F673X_SD24B_05.c SD24_B, Single Conversion on a Single Channel Using ISR
    MSP430F673X_SD24B_06.c SD24_B, Single Conversion on a Single Channel Using ISR with 24 bit Result
    MSP430F673X_SD24B_10.c SD24_B, Continuous Conversion on a Group of 2 Channels
    MSP430F673X_SD24B_11.c SD24_B, Single Conversion on a Group of 2 Channels

  • 这个参考程序没有看到内部参考电压寄存器的配置呢

  • SD24BCTL0 = SD24REFS | SD24SSEL_1; // Select internal REF
    // Select SMCLK as SD24_B clock source

    上述语句就是来配置内部参考电压的

  • 这两句只是配置SD24B选择的是内部参考还是外部参考,另外还有一个REF寄存器REFCTL0,这个才是开启开启内部参考电压的

  • 数据手册 Table 5-47. REF, Built-In Reference 

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/msp430f6723.pdf 

  • 呼呼 选了内部参考电压为1.5v还是不行

  • 选了内部参考电压为1.5v还是不行

    具体表现是怎样的呢?能否详细说一下?

  • 感谢大佬的持续关注,请听我细细道来。就如图所示我的初始化函数

    第一行就是打开内部共享1.5v参考电压,

    第二行延时(我看到所有的SD24B例程都有延时),

    第三行SD24B控制寄存器配置为内部参考电压,选择时钟源为SMCLK,

    第四行单一转换模式,结果右对齐二进制格式。

    初始化配置就这么完成了。然后采集的结果取的是 SD24BMEML0的高8位和  SD24BMEMH0 的低8位,也就是24位的结果取了高16位,分辨率就成了16位,采集值[0-65535].这是前提,目前采集管脚输入的电压是固定1.04v左右。

    采集结果:

    1、当实际电压为1.041v时,采集值为63306左右,如果此时参考电压为1.151的话转换为电压值就是1.11v,误差较小,如果参考电压是第一行那样配置的1.5v的话,转换结果就为1.45v,偏差很大。
    2、当输入为0时,采集值仍然有33023,几乎是一半的量程!这就很不合理。

    3、对于采集的结果,每一次的值都是比较稳定的,不是那种随机的跳变。、

    问题和疑问

    1、SD24B的内部参考电压到底是1.151v还是参考电压中可选的1.5/2.0/2.5V,都把我整蒙了

  • 1、SD24B的内部参考电压到底是1.151v还是参考电压中可选的1.5/2.0/2.5V,都把我整蒙了

  • 如果是1.151v那前面REF里配置的内部参考电压又怎么解释呢?

  • The internal SD24_B reference provides one fixed voltage of approximately 1.2 V. It requests and uses the bandgap voltage provided by the shared reference (REF) module as its reference voltage. 

  • The internal SD24_B reference provides one fixed voltage of approximately 1.2 V. It requests and uses the bandgap voltage provided by the shared reference (REF) module as its reference voltage.  

    内部 SD24_B 基准提供一个大约 1.2 V 的固定电压。它要求和使用共享参考 (REF) 模块提供的带隙电压作为其参考电压。

    也就是说,SD24_B 内部电压需要向REF模块请求,而REF模块会返回一个约1.2V的电压,即上面的图说明的那样

  • 那到底应该怎么把SD24B给正确配置,使用起来

  • 如之前所说,例程内已经有配置语句了

    SD24BCTL0 = SD24REFS | SD24SSEL_1; // Select internal REF
    // Select SMCLK as SD24_B clock source 

    内部 SD24_B 基准提供一个大约 1.2 V 的固定电压。它要求和使用共享参考 (REF) 模块提供的带隙电压作为其参考电压。

    这个是无需用户干预的,在芯片内部完成的

  • 我也按照这个方式配置了,可是结果还是不对哦,不知道问题出在了哪里