Part Number: EVM430-FR6043
官方DEMO程序,默认的是使用IIC和IO实现USS上位机的通信。
我看到程序中有宏定义貌似可以使用UART与USS通信。
但是我修改宏定义之后,并将开发板跳帽短接后,仍然不能实现与USS的通信,我尝试了很多次,并且检查了硬件,硬件是没有问题的。
使用IIC是正常通信,可以查看波形,配置参数的。
串口UART单独写程序,可以实现收发,说明串口是完好的。
请教一下,该如何配置程序和开发板,可以实现使用UART与USS上位机通信呢?我现在需要这么做。
开发板短路帽:J1 J3 RXD TXD
下面是我的代码:
//*****************************************************************************
// COMM Interface Selection Definitions
//*****************************************************************************
//! \def No Serial Interface (Disable the COMM module)
//!
#define COMM_NONE (0)
//! \def UART Serial Interface
//!
#define COMM_UART (1)
//! \def I2C Slave Serial Interface
//!
#define COMM_I2CSLAVE (2)
//! \def Serial communication interface selection. Set this to one of the valid
//! interfaces or COMM_NONE to disable the COMM module.
//!
#define COMM_SERIAL_INTERFACE (COMM_UART)
//! \def Serial communication interface selection enable definitions
//! These are set automatically to include the relevent modules.
//!
#if (COMM_SERIAL_INTERFACE==COMM_UART)
#define UART__ENABLE (true)
#define I2CSLAVE__ENABLE (false)
#define TIMEOUT__ENABLE (false)
#elif (COMM_SERIAL_INTERFACE==COMM_I2CSLAVE)
#define UART__ENABLE (false)
#define I2CSLAVE__ENABLE (true)
#define TIMEOUT__ENABLE (true)
#endif