Part Number: MSP430G2452
器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2
尊敬的 TI 用户:
与本主题一样,之前也有很多主题介绍了 430BOOST-SENSE1 GUI 的安装:
430BOOST-SENSE1:安装 GUI 所需的帮助 – MSP 低功耗微控制器论坛 – MSP...
大多数问题基本都涉及如何使 GUI.exe 正常工作。 虽然 TI 已经发布了更好的电容式触控 MCU 和相应的 GUI 工具(例如 CapTIvate Design Center),但许多人仍然希望让旧的 430BOOST-SENSE1 板与 GUI 一起工作。
以下是一些需要遵循的额外步骤(请注意 MSP Touch Pro GUI 安装参考):
– 如前所述,请安装最新的 Java 支持。 优先选择 V1.8。 如果不知道是否在本地安装或在本地安装了哪个 java 版本,可以在 Windows cmd 提示符处输入 java -version
– 请按照此处 430BOOST-SENSE1 用户指南中的安装步骤进行操作:
https://www.ti.com/cn/lit/ug/slau337b/slau337b.pdf
– 还请事先安装 430 Touch Pro GUI(这将有助于启用各种以及 BOOST GUI 所需的 Windows DLL)
– 支持 Windows 7。 这已经在许多 Win7 计算机上进行了测试,包括戴尔笔记本电脑和台式机。
某些用户可能仍会遇到安装问题,导致阻止 GUI 运行。 这时,需要在另一台计算机上尝试。 只需复制和安装 MSP-EXP430G2 软件示例和 MSP Touch Pro 软件,便可一次性启用 CapTouch_BoosterPack_UserExperience GUI!