Part Number: MSP430F5438A
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, , MSP-FET, ENERGYTRACE
前后对比测量常规固定模式和LPM3低功耗模式的电流,前者稳定在7mA,后者在执行完进入LPM3的指令后,电流降到了2mA,虽然电流有所下降,但是仍无法真正实现微安级别的低功耗,有没有比较有效的配置或者测试方式,来实现真正的低功耗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSP430F5438A
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, , MSP-FET, ENERGYTRACE
前后对比测量常规固定模式和LPM3低功耗模式的电流,前者稳定在7mA,后者在执行完进入LPM3的指令后,电流降到了2mA,虽然电流有所下降,但是仍无法真正实现微安级别的低功耗,有没有比较有效的配置或者测试方式,来实现真正的低功耗
例程的话,请看
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALWY.G.LEmHCmPTfMJJj6w__IOGqZri__LATEST
Description: Configure ACLK = LFXT1 and enters LPM3. Measure current.
以及
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJCYIdZkkHhrOYZE-T2KhQ__IOGqZri__LATEST
Description: Enters LPM3 with ACLK = VLO.
我之前使用开发板测试过MSP430F5529,LPM3下是可以达到ua级别的
请问您现在使用的是自制板?能否说一下详细情况?
如果你测试成功达到了微安级别的电流 麻烦把你的测试环境描述下,然后将测试代码粘贴一下,我再用我的板子测试一下
1 使用MSP-FET配合 MSP-EXP430F5438开发板
2 代码链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALWY.G.LEmHCmPTfMJJj6w__IOGqZri__LATEST
3 环境:CCS10.2
4 工具:EnergyTrace https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html
5 结果:板子上相对外设多一些,我也没有去掉跳线。不过也可以达到mA以下

我并没有使用这个电能分析软件,而是直接将万用表串联测量的电流,你那边能否也使用万用表直接测一下实际电流,我好确定是否为我这边的问题
你那边能否也使用万用表直接测一下实际电流
我这边由于办公室搬迁,实验设备全都封装到新办公室了....所以我采用EnergyTrace来测试的。
EnergyTrace也是经过验证的,可以放心使用
你测试所得的电流是整块开发板的电流
整个板子的,但是程序内把IO口之类的都关掉了
我目前的测试环境:
1 MSP430最小系统板,采用5V供电,板子上有个5V转3.3V的LDO用于给430芯片供电,无任何外设
2 代码完全采用官方提供的LMP3模式例程
测试结果:万用表实测电流只能降到1.6mA左右
如果硬件电路时用户自己设计的,测量LPM3,LPM4下面的功耗时,最好不要焊接MSP430相关的其他电路。
如果已经焊接了的话,那么MSP430 GPIO的状态配置一定要根据外部硬件电路的设计来配置。
如果功耗大于MSP430数据手册上处于LPMx的功耗的话,可以尝试更改GPIO的配置,来时系统功耗达到最低。
LPM3模式下理论上,没有外设功耗的话,都是在几个uA级别。请确认一下GPIO输出配置是否会导致电流增加