This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] MSP430FR4133: 生产问题 - 缺少公型 BoosterPack 接头

Part Number: MSP430FR4133
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, BOOSTXL-BATPAKMKII

器件型号:MSP430FR4133

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133BOOSTXL-BATPAKMKII

我们在某个 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 上发现了以下问题:J1、J2 和 J3 接头(BoosterPack 接头)上的公头引脚在制造过程中被切断。  这可防止用户在 LaunchPad 顶部堆叠 BoosterPack。  但是,具有公头 BoosterPack 引脚(即 BOOSTXL-BATPAKMKII)仍可连接到 MSP-EXP430FR4133 下方的母头。  此外,MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 的其余功能不受影响(MSP430FR4133 本身、LCD 显示屏、开关和 LED)。 

您可以通过检查接头是否具有与其他 LaunchPad 类似的长公头引脚来识别受影响的电路(请参见下图,了解正常 normal MSP-EXP430FR4133 和受影响 MSP-EXP430FR4133 的示例)。  您还可以通过查看包装盒上的库存标签来检查受影响的 LaunchPad。  每个方框都有一个日期代码,这是一个四位数字,前面有“(D)”。  受影响的 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 的数据代码为 1732 和 1745。

安装了正确接头的正常 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad:

受影响的 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad,接头被切短:

示例日期代码(以绿色圆圈显示):

如果您有一个具有短接头的受影响 LaunchPad,则有几个选项:

  1. 如果您不需要 BoosterPack 兼容性,LaunchPad 没有其他问题,它可能会满足您的要求。
  2. 联系向您销售 LaunchPad 的卖家。 如果您直接从 TI store 购买产品,我们很乐意在有库存后将您的 MSP-EXP430FR4133 更换为正确版本。  请记住,我们需要几周时间才能将更正后的库存补好,因此感谢您的耐心等待
  3. J1 和 J2 的推荐器件型号为 Samtec SSQ-110-03-F-S,而 J3 的器件型号为 Samtec SSQ-102-03-F-S。如果您有工具和经验来拆焊电路板上的原始接头并将其替换为正确的接头,可随意执行此操作。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。