MSP430FG479芯片内部有两个OA和一个On-ship Comparator,我的设计中需要使用两个OA和一个比较器,但是,芯片的OA0|0与CA0共用第50引脚,是不是意味着OA0和CA0在分别独立使用时,是不能同时使用的呢?
考虑使用MSP430FG439芯片,其内部有三个OA和Comparator,但是却没有I2C功能,是不是得自己用GPIO模拟一个I2C通信呢?
我需要使用的资源有:Timer(PWM and Capture)、I2C、two OAs、One Comparator、段式LCD驱动。大家或者工程师有没有推荐的芯片?十分感谢