This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR2633: 关于使用外部晶振的问题

Part Number: MSP430FR2633

    想提高系统时钟的精准度,由内部DCO切换成外部时钟。请问MSP430FR2633是不是只能使用32768的晶振?MCLK以及SMCLK想配置成8M/2M是不是只能使用DCO,在配置时选择FLL的参考源即可?

    CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK;              // Set REFO as FLL reference source 或者

    CSCTL3 |= SELREF__XT1CLK;               // Set XT1CLK as FLL reference source

  • 您好我们已收到您的问题并反馈,预计将于24小时内给您答复。谢谢!

  • 是的,您可以连接 32KHz 晶体以提高 DCO 精度。

    同时还有一个内部 32KHz REFO 振荡器可供使用,但与外部 32KHz (消耗 ~ 1uA) 相比,该振荡器消耗 ~15uA。因此,根据您希望使用的 32KHz 源,代码片段将选择合适的时钟源。

    请注意,如果使用 XT1 源,我们建议您必须配置相应的 GPIO 引脚,以便使用 P2SEL 寄存器驱动 XIN 和 XOUT 信号:P2SEL0 =  (GPIO_PIN0 | GPIO_PIN1);

    希望以上回答对您有所帮助。如有其他问题请随时联系我们。