Part Number: MSP430FR6972
TI工程师您好!
我在使用MSP430FR6972开发新的产品时开启了AD 和RTC功能,这时工作电流和睡眠电流都很大,分别是360uA和99uA ,以前的产品没用这两个功能,工作电流只有200uA睡眠电流只有0.9uA,如果睡眠后关闭AD模块。唤醒后如何重启AD模块?能否提供参考DEMO供我参考? 因为AD模块重启时采用内部参考电压1.2V有个等待稳定的时间,这个时间是多少?因为这个时间太久会影响我的产品的一个功能。
谢谢! 急盼回复,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSP430FR6972
TI工程师您好!
我在使用MSP430FR6972开发新的产品时开启了AD 和RTC功能,这时工作电流和睡眠电流都很大,分别是360uA和99uA ,以前的产品没用这两个功能,工作电流只有200uA睡眠电流只有0.9uA,如果睡眠后关闭AD模块。唤醒后如何重启AD模块?能否提供参考DEMO供我参考? 因为AD模块重启时采用内部参考电压1.2V有个等待稳定的时间,这个时间是多少?因为这个时间太久会影响我的产品的一个功能。
谢谢! 急盼回复,
如果睡眠后关闭AD模块。唤醒后如何重启AD模块?
我们可以通过设置 ADC12ENC=0,然后 ADC12ON=0 来关闭 ADC。重新启动即为反转过程 (ON=1 然后 ENC=1)。 寄存器内容将会被保留。
能否提供参考DEMO供我参考?
很抱歉我们目前也没有具体的执行该操作的示例。 有一组 ADC12 示例以供您参考:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAdBw6LSVsO9Ywhuimsepw__IOGqZri__LATEST
这个时间是多少?
数据表 (SLASE23E) 表 5-34 列出了 REF 启动时间 (Tsettle) 为 80us (最大值)。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。