This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5529: 如何配置内部ADC使得采样频率能接近200k

Part Number: MSP430F5529


数据手册上显示这块板子的内置ADC12最大采样率能到200k,应该在哪些方面配置,如何配置?感谢!

  • 您好我们已收到您的问题并升级处理,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • one time ADC 转换时间与转换时钟速度、转换时间和周期以及采样时间和周期有关。

    假设转换时钟 4MHz ,12 位模式,转换时间为 13 ADC 时钟,采样时间可设置为 4 ADC 时钟。

    在这种情况下,one time ADC 转换时间 = (13+4) /4 = 4.25uS。 采样率为 ~235ksps,高于 200ksps。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。