This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以使用DMA直接将数据写入MPU内部的FRAM(例如从ADC内存直接写入FRAM内存)?是否有相关的例程可以参考呢?
如果传输的数据量很大,我是否还可以使用来实现这一点,比如从FRAM-block传输到MPU外的FLASH?
谢谢~~
请参阅 MSP430FR596x Family User's Guide的 DMA 控制器部分,该用户指南提供了有关如何使用 DMA 的所有信息。
用户指南中说明了所有内存地址,如果您需要的话,尽管数据通常存储在 RAM 中,但应该还是能够写入 FRAM 内存地址。
您可以参考以下示例代码:Code Example
工程师不太清楚如何使用 DMA 将数据移动到微控制器之外,非常抱歉。传输大量数据,我们认为您可能需要根据大小将其分解。 相关信息在以上用户指南中都有提供。