TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] CCSTUDIO-MSP: 如何在 Code Composer Studio (CCS) 中手动选择 JTAG 接口类型

Part Number: CCSTUDIO-MSP

默认情况下,CCS 将根据器件和调试器自动检测 JTAG 接口。但是,您可能需要将接口类型手动更改为 2 线 SBW 或 4 线 JTAG。以下是有关如何使用 CCS v10 执行此操作的说明。

步骤 1.通过双击工程文件夹,在 CCS Project Explorer 中选择并展开 CCS 工程。

步骤 2.双击“targetConfigs”文件夹将其展开。

步骤 3.双击以“.ccxml”结尾的目标配置文件将其打开,然后点击“Advanced”选项卡。

步骤 4.点击“MSP430”CPU。

步骤 5.在“CPU Properties”下,将“Interface Type”更改为“Protocol will be detected automatically”以外的其他内容。请注意,某些选项可能会因您的器件而异。

步骤 6(可选).如有必要,请调整通信速度以确保可靠通信。

步骤 7.点击“Save”以保存对目标配置的更改。

现在,假设硬件连接和 JTAG 电路都正确,您可以使用指定的接口对器件进行编程或调试。