我一直在试图自己按照思路调试出自己的触摸按键来,我按照例程里面的可以调试成功了,我看你们的触摸按键的设计思路了,也明白了,可是我调试不出那个关于比较器B来,想看下有关于比较器B的介绍也没有!!!
能否给个比较器B的资料啊,详细一点的,最好有步骤(流程图)之类的!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在试图自己按照思路调试出自己的触摸按键来,我按照例程里面的可以调试成功了,我看你们的触摸按键的设计思路了,也明白了,可是我调试不出那个关于比较器B来,想看下有关于比较器B的介绍也没有!!!
能否给个比较器B的资料啊,详细一点的,最好有步骤(流程图)之类的!!!
qiang yu,
关于比较器B的资料在user guide中就有的,下面链接。
http://www.ti.com/lit/ug/slau208m/slau208m.pdf
另外,关于RO方法的介绍可以参照下面文档的 3.1 Oscillator-Based Capacitive Measurement,详细讲了测试过程。
http://www.ti.com/lit/an/slaa363a/slaa363a.pdf
此外关于capacitive touch的资料有,有空可看看。
http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=slaa363a&docCategoryId=1&familyId=1937
http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=slaa379&docCategoryId=1&familyId=1937
http://www.ti.com/lit/an/slaa491b/slaa491b.pdf
http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=slaa490a&docCategoryId=6&familyId=1937
qiang yu,
console中有提示的,如下:应为slider你没有定义。
undefined first referenced
symbol in file
--------- ----------------
slider ./main.obj
解决方法:
在main.c或其他地方添加一行:
const struct Sensor slider;
我试着添加了,如下,没有error了:
#include <stdint.h>
#include "msp430.h"
#include "HAL_Dogs102x6.h"
#include "HAL_Buttons.h"
#include "HAL_Board.h"
#include "CTS_Layer.h"
//uint16_t timeoutCounter;
const struct Sensor slider;
uint8_t CapLED();
void Key();
void Ucc_8M();
void main()
{
....
}