This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP通用MCU助力系统方案设计,更高效!!更便捷!!一站式资源立即获取!!!

想要降低电路板BOM成本吗?

想要减少电路板上分立器件数量吗?

想要简化电路板原理图设计和PCB布线吗?

同时,想要图形化界面的助力快速开发产品吗?

 

TI的MSP通用MCU能轻易帮你实现以上梦想,我们就是你想要的!

寻求更高效的PCB设计一直是我们的追求,在复杂系统中使用低功耗,低成本的MCU来实现多样的辅助处理功能,可以有效的减少元器件的数量,简化设计,节省电路板空间,缩减系统成本。

TI提供代码,文档,培训视频,图形化界面!

一切尽在TI.com的MSP通用MCU培训页面:

 

MSP housekeeping MCUs (Chinese)

帮助工程师在微控制器上实现常见模拟和数字功能的培训系列

TI提供的方案,可以通过直观的图形化界面,简单的样例程序和技术文档,快速了解如何在一个MCU 上实现例如LED驱动、系统电压监测、主处理器唤醒检测等等等等的多样的系统级功能,简化用户的评估和开发流程。

目前所有例程基于MSP430FR2433的评估板,但可以应用到其他所有MSP430上。同时我们将不断提供更加贴近实际应用的技术文档,样例程序和图形化界面:

 

MSP430开发手册v1.2 【文档链接点这里!】:

在这本MSP430TM开发手册中,你可以找到所有MSP430相关资源及其链接。是的,我们的目标就是把MSP430的一切都囊括在这本手册中!因此你也可以称它为MSP430资源大全。在开发基于MSP430的应用程序时,你可以将它用作MSP430入门指南,查找MSP430相关问题的词典,或是MSP430自学手册。不论是MSP430相关知识的菜鸟还是大师,都能从这本开发手册中获益匪浅。如果对MSP430TM开发手册有任何的意见和想法,欢迎在E2EChina的MSP430Tm16 位超低功耗 MCU板块下创建帖子进行反馈,或直接在该帖子下面留言。