想要降低电路板BOM成本吗?
想要减少电路板上分立器件数量吗?
想要简化电路板原理图设计和PCB布线吗?
同时,想要图形化界面的助力快速开发产品吗?
TI的MSP通用MCU能轻易帮你实现以上梦想,我们就是你想要的!
寻求更高效的PCB设计一直是我们的追求,在复杂系统中使用低功耗,低成本的MCU来实现多样的辅助处理功能,可以有效的减少元器件的数量,简化设计,节省电路板空间,缩减系统成本。
TI提供代码,文档,培训视频,图形化界面!
一切尽在TI.com的MSP通用MCU培训页面:
MSP housekeeping MCUs (Chinese)
帮助工程师在微控制器上实现常见模拟和数字功能的培训系列
TI提供的方案,可以通过直观的图形化界面,简单的样例程序和技术文档,快速了解如何在一个MCU 上实现例如LED驱动、系统电压监测、主处理器唤醒检测等等等等的多样的系统级功能,简化用户的评估和开发流程。
目前所有例程基于MSP430FR2433的评估板,但可以应用到其他所有MSP430上。同时我们将不断提供更加贴近实际应用的技术文档,样例程序和图形化界面:
- ADC 通过阈值唤醒并传输数据
- RGB LED 混色控制
- 带时间戳的电压监控
- 可配置的时钟源
- 可配置的系统唤醒控制器
- SPI通信的端口扩展器
- I2C通信的端口扩展器
- 外部可编程的看门狗定时器
- 带有备份存储器的外部RTC
- 7 段 LED 秒表
- 双路8-bit PWM DAC
- I2C 传感器通信
- 日历功能和时间修改
- 系统电源时序控制
- 同时输出独立的多路PWM
- SPI转I2C
- USB 转 UART
MSP430开发手册v1.2 【文档链接点这里!】:
在这本MSP430TM开发手册中,你可以找到所有MSP430相关资源及其链接。是的,我们的目标就是把MSP430的一切都囊括在这本手册中!因此你也可以称它为MSP430资源大全。在开发基于MSP430的应用程序时,你可以将它用作MSP430入门指南,查找MSP430相关问题的词典,或是MSP430自学手册。不论是MSP430相关知识的菜鸟还是大师,都能从这本开发手册中获益匪浅。如果对MSP430TM开发手册有任何的意见和想法,欢迎在E2EChina的MSP43016 位超低功耗 MCU板块下创建帖子进行反馈,或直接在该帖子下面留言。