Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET
UNIFLASH进行BSL烧录时提示UNKNOWN ACK value如图所示
怀疑是接线问题,交换了TST和RST引脚后报错如下
同时测试了读flash也不成功。固件使用的是led定时闪烁的demo,请问是password问题还是接线或是其他问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UNIFLASH进行BSL烧录时提示UNKNOWN ACK value如图所示
怀疑是接线问题,交换了TST和RST引脚后报错如下
同时测试了读flash也不成功。固件使用的是led定时闪烁的demo,请问是password问题还是接线或是其他问题呢?
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!
您好,首先请您检查下 MSP-FET 和目标器件之间的硬件连接是否正确。 不仅是TST 和 RST,还要检查UART TX/RX。
此外请注意,2-wire JTAG 和 BSL 与 MSP-FET 的连接是不同的。尤其要注意,MSP-FET 侧的 TDO/TDI 连接到 MSP430 侧的 RST 引脚;但是对BSL 调用来说,必须连接到 MSP-FET 上的 RST 指示符到 MSP430 上的 RST 引脚。
您好,请确保连接到了BSL datasheet中定义的正确的 UART 接口。 同时也可以看下获取 BSL 连接和器件编程连接的原理图部分。