This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 G2553 外接频率采样问题



我刚刚开始学习单片机,有些问题无法解决。

我尝试通过外接一个信号来控制 Led 1  的闪烁。  一个高电位 LED 闪一下。

我该如何实现?

求 程序 。 

求 讲解。

另求 学习 430 的一些好的书籍。   万分感谢!

  • 没有这方面程序,楼主可以自己写。

    1、直接用IO读外部信号,然后判断闪灯即可;

    书籍可以到www.amazon.cn搜索,MSP430即可。

  • MJ pan,

    你可以直接将连接外接信号的管脚配置为输入,读取其管脚的电平,若为高电平,则控制LED(对应管脚为输出)闪一下。另外,关于多长时间读取一下输入管脚的电平,你可以使用定时器定时读取,也可以用while(1) 循环读取。

    如果假设P1.0控制LED,假设输出高电平,LED灯亮,输出低电平,LED灯灭。 P1.1作为外接信号的输入管脚。则你可以按如下方式写程序:

    #include <msp430.h>

    int main(void)
    {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer

    P1DIR |= BIT0; // Set P1.0 to output direction

    P1DIR &=~BIT1;  //P1.1 as input

    while(1)

    {

    if(P1IN & BIT1)

    {

    P1OUT |= BIT0; //P1.0 output high level

    __delay_cycles(500000);// 0.5s delay

    P1OUT &=~ BIT0;//P1.0 output low level

    __delay_cycles(500000);// 0.5s delay

    }

    }

    }


  • 感谢帮助!

    我想的有点复杂了,我原来的想法是还要进行采样,得出频率的值来着的。

  • 用上升沿I/O中断判断外部信号电位。