This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,在MSP430G2230内部的flash中是否有一个独特的序列号,每一片芯片的序列号都是不同的?
如果有,是否可以读出来呢?
本人刚接触MSP430不久。谢谢。
你好,我从MSP430x2xx Family User's Guide中,看到SegmentA中有个TLV结构的存储内容,但是里面也是只calibration values和别的寄存器的一些值,并没有看到有针对每块芯片唯一的序列号呢?已经发邮件给TI的技术支持人员了,但是他们还没给我回复。
ti的技术人员回复我的邮件:MSP430系列是有一个chip ID,这个ID是用来标明芯片属于MSP430系列哪一个家族,同一家族的ID相同,不能作为单独的序列号使用。鉴于你的需求,可以使用MSP-GANG烧写器,自动生成序列号,用以分辨每一个器件。
这个问题还有更完整的论述,请参考:http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/19506.aspx
你好,正在使用MSP430F4152这个IC,想使用一个唯一系列号来作为防抄,这个系列号不能写入flash里,请问有什么办法可以实现吗?
本来如果IC有唯一的ID号就很容易做到。