This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我在使用timer_A计时器输出一个数组m[10],每次中断输出a[k] (k从0到9),我想当k=10时,关闭中断,重新从内存中读取新的数值赋给数组a,不清楚如何关闭定时器a的中断,并在数组重置赋值后打开
您好,有以下两种方法:
1) 使用 -> TA0CCTL0 &= ~CCIE 禁用定时器中断;
2)禁用全局中断 -> _BIC_SR_REGISTER (GIE) 。
需要注意的是,第二种方法会禁用所有 MSP430 中断,因此如果您有其他使用中断的外设 (如 ADC) ,建议您不要使用该种方法。