我想要准确采样到换能器接收的信号,有哪些参数是和采样时间窗口相关的?USS_CAPTURE_DURATION_USEC、USS_START_CAPTURE_SEC、USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC影响是哪些参数?互相是否有关联?还有采样窗口的大小是如何确定的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想要准确采样到换能器接收的信号,有哪些参数是和采样时间窗口相关的?USS_CAPTURE_DURATION_USEC、USS_START_CAPTURE_SEC、USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC影响是哪些参数?互相是否有关联?还有采样窗口的大小是如何确定的?
有哪些参数是和采样时间窗口相关的?
您好,此参数受 T1 和 T2 之间的距离以及脉冲数的影响。
USS_CAPTURE_DURATION_USEC、USS_START_CAPTURE_SEC、USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC影响是哪些参数?互相是否有关联?
与上一个问题的答案相同。
采样窗口的大小是如何确定的?
取决于脉冲数,您需要捕获整个的波形。
可能我描述的不太清楚,比如我现在两个换能器距离是70mm, 声速34m/s,脉冲数12*2共24个,200KHz,在这种情况下,如何设置采样开始时间,或者是哪个是结束时间?USS_START_CAPTURE_SEC、USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC这两个参数影响的是什么?一个是开始捕获,一个是开始采样?不是一样的含义吗
这是两个不同的事件,一个是启动PPG,也就是脉冲发送模块,启动PPG内部是有时序要求的,这里的数值不建议您修改:

另一个参数指的是发送脉冲到开始开启ADC采样的事件,这里的事件应该和你的换能器间距有关系,如您上面所述的计算来推就好。
然后再ADC waveform里看波形是否完整采集到。

同时还有一个就是ADC采集的时间长度,也就是采集窗口,在这里调整:

谢谢!
Best Regards
Johsnon

我大概明白了过程,先确定发射开始时间,然后根据频率和脉冲数,再加上飞行时间确定开始采样的时间
但是您说PPG开始时间不建议更改,但是例程里面和你截图的数值不同,而且差了很多啊