This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS开发环境,使用MSP-EXP430FR2355开发板,在下载例程BlinkLED_MSP-EXP430FR2355.out时,出现无法下载的问题。
刚开始使用时,可正常下载。使用一段时间后,调试程序中出现无法下载的问题。更换例程下载,报错一致。
换了一块MSP-EXP430FR2355开发板,使用两天后出现同样问题。
报错报文如下:
MSP430: File Loader: Verification failed: Values at address 0x08000 do not match Please verify target memory and memory map.
MSP430: GEL: File: D:\mydoc\workSpace\TI_CCS_v11\BlinkLED_MSP-EXP430FR2355\Debug\BlinkLED_MSP-EXP430FR2355.out: a data verification error occurred, file load failed.
请各位帮忙看看,多谢。
烧录时使用开发板自带的 eZ-FET Debug Probe rev1.4,采用CCS开发环境 RUN-DEBUG(F11)进行调试
烧录开发板上的2355芯片时出现 Values at address 0x08000 do not match 的问题后,
通过开发板3.3V+GND+SBWTDIO+SBWTCK四根线(开发板J101接口),对外部电路板进行烧写,外部电路板只带2355芯片+复位电路(47K欧姆+1nF)和退耦电容(0.1uF+10uF),开始可以烧写,但几次之后出现相同问题
使用的开发环境为
Code Composer Studio
Version: 11.1.0.00011
电脑系统为win 8.1
d
你好,感谢会回复。
下面是0x008000的内容,16进制第一行是从0x008000开始的
GPIO_PORT_TO_BASE
40B2 A510 01A0 D032 0040 D0B2 0010 0186
4382 0180 D0B2 000E 0182 40B2
main
02DB 0184 3C00 4303 C032 0040 B0B2 0300
018E 23FC 40B2
$C$L1
0100 0188 4292 018A 018A 0110 8031 0006
403E 0000 F03E 003F 4E81 0000
$C$L2
目前两个开发板,两条电缆线,4个芯片(开发板自带2个,外部2个)都存在这个问题,而且都是开始不出现此问题,在使用一段时间后,问题出现
问题出现后,多次重新连接硬件,重新启动软件,问题均未恢复,每次问题的报文一致。
还请帮忙分析一下原因。
你好,请问一下,
使用开发板自带的 eZ-FET Debug Probe rev1.4,可以完成单片机程序存储空间的擦除和读取么?希望可以验证一下芯片还能读写么
使用开发板自带的 eZ-FET Debug Probe rev1.4,可以完成单片机程序存储空间的擦除和读取么?
用UNIFLASH;
导致这个error的原因很多,您先看一下这个链接:Data Verification Errors